This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3256:TLV320AIC3256

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U, TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635431/ccs-tlv320aic3256-tlv320aic3256

部件号:TLV320AIC3256

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在与 TLV320AIC3256EVM-U和PurePath Studio合作进行编程。  

我可以通过组件输入DEC1,2,...,I2S-In,MONOI2S和Mono DEC对线路输入USB -音频EVM进行编程和工作。  
始终从PC或某些设备通过线路输入;但是,我无法从麦克风输入引入任何声音。 我使用了麦克风  
从耳机中进行感应,半专业,但不会发生任何情况。  

能否有同事借用.pfw中的原理图来尝试或给我提供有关发生情况的线索?  

此致,期待您的回复

丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    这似乎与设备的输入配置有关。 从miniDSP的角度来看,您只有来自ADC (解码器)的输入,它将数字数据从配置 的模拟输入发送到miniDSP。 如果您使用PurePath Studio,则默认情况下会选择IN1L和IN1R输入,在EVM中,IN3L和IN3R用于麦克风输入。 您需要将设备配置脚本从PurePath Studio更改为选择IN3L和IN3R作为ADC输入,并配置相应的micPGA。  在这篇Wiki文章中,您将找到有关如何在PurePath Studio中更改设备配置的说明。

    基本上,您需要进行以下更改:

    REG[1][52]= 0x04;将IN3L路由到具有10K输入阻抗的LEFT _P
    REG[1][55]= 0x04;将IN3R路由到RIGHT _P,输入阻抗为10K

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    你会说西班牙语吗? 根据你的名字和姓氏,很容易找到。 感谢您对我的问题的快速回复,我想当我们更改输入脚本时,问题会在一分钟内得到解决。 我现在遇到的一个大问题是,我测试了一些为AIC3254设计的项目。 这些项目将EVM的采样频率更改为1.6万 ,而不是44Khz。 当我回到AIC3256的项目时,PPS出现了一些错误。 我尝试安装44Khz的.bin,但现在EVM无法与PC连接。 您是否知道返回EEPROM中的初始配置以使EVM再次工作的过程?
    此致
    Daniel Alayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    谢谢你们的反馈!我会说西班牙语 (实际上是我的母语),但是在E2E中,我们需要用英语保持对话:)。

    PPS似乎重新编程了EVM的EEPROM,我认为这是软件进行此过程的方式的问题。 请尝试此Wiki文章中提到的步骤 ,对EVM的EEPROM进行重新编程。

    每当PurePath Studio请求通过重新编程EEPROM更改采样率时,请忽略请求并手动更改固件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Diego;祝你度过一个愉快的周末

    此致

    Daniel Alayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Diego

    当我完成wiki中的步骤以重新编程EEPROM时,系统(操作系统Windows 10)不会等待安装驱动程序。
    系统显示正在配置设备,并将新设备设置为未知,但没有控制器。
    我在wiki中做了几次(十次或更多次),但是来自BFUTEST的消息总是相同的,告诉我们在所需的地址没有EEPROM。 我们缩短P1和P2松树,因为没有其他机会缩短EEPROM的SDA和SCL引脚。

    您是否有其他提示要我们重新配置EVM板?

    此致

    Daniel Alayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    这可能是由Windows强制自动安装驱动程序引起的问题。 我以前没有遇到过类似的问题。 您可以尝试的一件事是手动将正确的驱动程序强制到EVM,然后将其识别为DFUUSB设备,以便您可以使用该工具对EEPROM进行编程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    我使用的是装有XP的旧PC,现在一切正常。

    只有一个例外:耳机的麦克风效果很好(我认为它是一种电感类型),但半专业的麦克风效果不好。  

    声音非常低;您认为应该为此设备进行直流偏压还是其他类型的配置?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    感谢您的反馈,我很高兴听到主要问题已解决。  

    关于麦克风问题,如果您提到半专业麦克风,可能需要更高的偏压电压才能正常工作。 此编码设置为在通用 麦克风为驻极体类型的便携式应用中使用。 您可以尝试增加PGA增益,看看是否可以增加输入信号。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    非常感谢您的帮助和支持,这对解决我们遇到的问题非常有用。

    “TLV320AIC3256应用参考指南”是否足以管理通过“AIC3252-U控制软件”提供的寄存器和功能;

    或者有其他资源来增加AIC3256 miniDSP的知识?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    我很高兴听到您的问题已解决。 关于您的问题,应用程序参考指南应该足以像控制软件一样使用寄存器设置来配置和控制设备。 对于miniDSP开发,您可以查看 此Wiki条目以了解更多信息,

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    非常感谢您的支持;给您五星好评。*****

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Diego

    我在 实验室中的Windows 7 (32位)专业计算机中安装了不同的AIC3254软件,但应用程序AIC3256EVM-U CS的界面在打开时不会在白色窗口中显示功能。 附加的是图像。

    你能给我们一个关于发生什么的线索吗?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Hola,

    很抱歉耽误了时间,我从11月1日开始度假。

    这是此GUI的一个已知问题,如果软件不以管理员身份执行,则不会显示控制命令。

    请以管理员身份运行GUI以解决此问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    该问题也已通过使用我们发出的作为Windows XP SP3运行的“属性”中的“兼容性”得到解决,问题已解决。

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    有些报告称AIC3254/56由于时钟速度而无法实现ANC的功能。

    您是否推荐其它miniDSP及其电路板评估用于主动降噪?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Hola。

    如您所述,TLV320AIC3256/54上的miniDSP不支持ANC。 遗憾的是,我们设备的miniDSP没有足够的功能来为噪声消除制定有效的算法。 对于ANC实施,我们建议使用外部DSP。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    您是否建议或指明哪个外部DSP,型号,序列号?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    遗憾的是,我没有为这类应用推荐首选DSP的完整背景信息,我建议您与 C55x DSP论坛的同事联系,以获得适合您应用的最佳器件建议。

    萨卢多斯!

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    感谢您的建议。 我将继续对3256进行测试,因为我们希望将频段中的噪音从20 Hz降低到200 Hz。 由于它们很低,我希望3256有足够的功率来管理有源滤波器和AD - DA转换器,使其具有属性。

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Hola,

    感谢您的反馈。 对于降低某些频带振幅等基本滤波, 可以毫无问题地使用AIC3256的miniDSP,因为PurePath Studio中提供了两个双四核块和均衡块。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    PurePath Studio中用于反转其中一个通道的功能(参数)是什么?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    您可以尝试使用基本 DSP”部分下的“求反”功能。 我还没有尝试过,但是这个块似乎可以用来反转信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    听起来不错,很有道理

    非常感谢

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    "否定"功能非常适用于反转来自一个面板的信号。 Düring编译代码PPS说,板的采样频率为8kHz,而不是44KHz。  

    1)如何更改主板的采样率?

    2)主板的信息显示,需要86KHz和192KHz的外部音频输入;这是什么意思?

    此致  

    Daniel Alayón  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    很高兴听到否定功能工作正常。 请参阅我在下面的评论:

    1. 按照我之前提到的wiki中提到的步骤更新主板的采样速率,只需将图像更改为所需的采样速率[步骤13]即可重新刷新EEPROM。
    2. 此注释意味着,为了获得更高的采样率(如86KHz和192KHz),应使用外部接口来驱动器件,这是因为EVM仅支持高达48kHz的采样率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    感谢您的回复。

    关于答案2.-;在使用外部接口来达到这些采样频率的实现的无线网络中是否有一些示例?

    Saludos

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    该器件支持这些较高的采样率,限制来自USBMODEVM板,因为USB接口设备支持高达48kHz的采样率。 为了使用更高的采样率,您应该将外部接口连接到主板的跳线J14。 交换机SW2应按如下所示进行配置,以使用外部接口:

    设备的配置应根据所使用的采样率和提供的时钟进行。  

    萨卢多斯!

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    这不是我们所拥有的电路板,而是AIC3256 EVM:

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    感谢您的澄清,并对混淆表示抱歉,我认为您使用的是AIC3254 EVM。 对于AIC3256EVM,遗憾的是,如果不对电路板进行返工[移除TAS120B USB接口],则无法直接输入外部I²S Ω 接口。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Diego

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego;Feliz año Nuevo!!!

    关于麦克风问题,可以肯定它是由AIC3256中的低偏置产生的;您能否告诉我们如何更改寄存器R51以提供2.5 电压作为偏置?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    为了将AIC3256的微偏配置为2.5V,第1页:寄存器51位D5和D4应设置为“11”。

    只要全芯片共模设置为0.9V (第1页:寄存器10,位D6),此配置中2.5V将是微偏压电压。

    Feliz año

    此致

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迭戈,你也一样!!!

    那么在第1页的注册51中,它将填入0x30,而第1页的注册10将填入0x40,对吗?

    此致

    Daniel Alayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Daniel,

    对于寄存器51,0x30将微偏设置为2.5V,但是您还需要打开微偏。 因此,打开微偏并将其设置为2.5V的正确值(对于第1页:寄存器51)为0x70。 请注意,这假定微偏是从AVDD生成的(位D3 = 0)。

    第1页:寄存器10,位D6应为0,以将共模电压设置为0.9V,因此正确值应为0x00

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego

    非常感谢Amigo

    此致

    Daniel Alayon