This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675SDBD:1-1LK937I]

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635917/lm4675sdbd-1-1lk937i

部件号:LM4675SDBD

根据此请求,确定他们是否愿意/能够根据此请求对故障设备执行测试,以确定“… 如果缺陷是与静电损坏有关,还是电气过应力有关?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我不太理解您的请求,请您提供更多信息吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看随附的FA报告后,客户请求TI帮助评估失败的样品以确定损坏程度,从而确定EOS或ESD可能导致短路的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    您提到了随附的FA报告,但您似乎忘记了添加它。 请添加FA报告吗?
    我还有另一个问题,客户是直接从TI还是通过TI的授权经销商获得芯片?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已提交最后报告。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1710_2D00_00128.pdf</s>0.0128万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将请求提交给发起人。收到回复后立即询问。 我会告诉你。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了发起人的回复:这些组件是从Avnet销售给创建的,以构建我们的客户主板。 Creation将芯片安装在PCB上,然后将装配体发送给客户。 客户将主板安装到系统中。
    我们与客户进行了讨论,因为我们不在他们的主板上进行竞争功能测试,他们在执行系统功能测试时发现了故障组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    FA结论提到,没有证据表明设备或特定生产批次存在系统性问题。
    如果您需要对您的应用进行额外的审查,请将原理图和PCB布局发送给我。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供了示意图布局

    我能够获得 放大器电路原理图的快照。  

    由于其知识产权政策,客户在提供完整的示意图方面犹豫不决。

    我认为快照应该足够了。

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    我无法观看快照,可能是您上传图片时出现了问题。 是否可以再次上传?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    我无法在此网站上提交示意图。
    您是否有发送图片的电子邮件地址?

    请告知:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法加载图片。 您能否提供电子邮件地址以便我将其提交给您?
    请告知:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RE-TI-Support-Failure-Analysis-SR-_2300_1_2D00_3480588050---SCAR-50780--THREAD-ID-1_2D00_1LK937I.msg</s>3480588050 5.078万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sylvia:

    如果您要使用输出滤波器,我只能在您的原理图中看到一个详细信息,您应该使用LC滤波器。 您可以参阅以下应用报告: 无滤波器D类音频放大器D类LC滤波器设计 ,以了解有关设计输出滤波器的更多信息。 但我不认为这是您的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在关闭之前遇到一些问题:

    按照我们的要求,故障分析是为了确定问题是否与ESD或EOS有关。

     

    最近的信息为扬声器提供了有关信号的良好反馈,建议进行滤波,但它不能回答损坏是与部件过应力有关还是与静态损坏有关的问题。     

     

    我当然感谢你为所做的一切付出的时间和帮助。   我不确定我是否会获得失败的真实原因的验证。

    请告知:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    如果您认为问题可能是由ESD引起的,使用瞬态电压抑制器(TVS)可能是解决方案,或者您认为问题是由EOS引起的, 您应确保IC承受的电流或电压超过设备的数据表规格极限。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylvia:

    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复,或者如果此线程因超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师