This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:默认的静音功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632498/pga2311-default-with-mute-fonction

部件号:PGA2311

你(们)好

我使用的是带有atmega2560 (时钟16MHz)的PGA2311

静音功能通过硬件控制实现。 我在这方面遇到一些问题,当静音启用时,输出信号为=0,仅几个周期。

当静音启用时,您可以在屏幕截图上看到输出(1kHz输入信号)。

有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您认为这是固件(由Arduino mega2560制造)的问题还是硬件问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georges:
    我猜这是固件问题,尽管硬件中可能有问题导致该问题。 您是否还可以将输入的示波器图附加到静音引脚上? 如果在上述整个图解过程中始终将静音拉低,则存在导致该问题的其他原因,但如果静音变低,但在~2毫秒后返回高电平,这将解释上述信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    感谢您的回答!

    我以为是静音针脚有问题,我已经测试过,信号还可以(测试期间始终拉低)。 我没有屏幕截图,但我可以进行新的测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georges:

    我有一个想法。 静音引脚连接上的焊接接头是否可能损坏? 我想知道在微控制器和PGA之间是否有电容耦合(但没有直流路径)。 在这种情况下,如果将静音设置为低电平,则放大器最初会静音,但泄漏电流会开始为寄生电容器充电,从而导致其电压升高并最终退出静音状态。 这可能不会随DMM或示波器读数一起显示,因为DMM或示波器探头会向引脚添加足够的负载电阻,以将其完全拉低。 当然,这种情况的一个副作用是,只要探测到静音针脚,PGA就应该静音。 如果不是这样,那么PGA很可能就是损坏了。 在这种情况下,您可以尝试换用新的PGA,看看问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    感谢您的回答。

    我换了一个新的PGA,没有什么变化。 这可能是焊料的问题,我将验证这一点,然后我回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经验证了所有的焊料和连接,没有任何变化。 但是,当我在验证输出时使用示波器验证静音引脚时,静音功能正常!

    我认为这是硬件问题,正如Alex所描述的那样。 问题是微控制器不在PGA芯片附近。 您认为静音引脚和接地之间的1MR (例如)距离可以解决我的问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georges:

    我不认为微控制器的输出需要下拉。 通常,逻辑输出应具有相当低的阻抗。 您能否验证微控制器针脚和PGA2311静音针脚之间是否导通(接近0欧姆电阻)? 我想知道,是否可能有一个小的裂缝在跟踪中传递静音信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    使用万用表测试 µC Ω 引脚和静音引脚之间的电阻为0.3 R。

    µC你认为其他层有耦合电容是可能的,因为电容大约是40 cm 距离PGA的距离吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georges:
    可能线路上有电容,但我不会期望这会产生这种症状。 这看起来更像是微控制器和PGA之间连接中的串联电容。 作为最后一次测试,多个微控制器是否会出现相同的问题? 我想知道微控制器上的I/O针脚是否可能有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    我刚刚完成了一个音频放大器的原型。 我将在几周内制作下一个原型,但PCB上有一些差异。 我会回来提供反馈。

    感谢您对我的问题的暗示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我制作了一个新的原型:新的PCB,较少的连接,但原理图相同。 问题未解决。 我在静音引脚和接地之间放置了一个220k电阻器,靠近PGA。 这不能解决我的问题。

    我使用MOSI针来驱动静音针脚,它用于闪存引导程序。 此外,n ü µP (一个Atmega 2560)可用于多种应用(OLED显示屏,红外接收器,温度分析,风扇控制(PWM),多个按钮和其他功能)。 可能是固件有问题...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georges:
    是否可以查看您的示意图? 固件可能存在问题,但我对Atmega的熟悉程度不够,无法确定。 如果您无法公开分享原理图,您可以将PDF或其他图像发送到a.davis@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    我给你发送了一封电子邮件

    此致

    乔治