This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:pcm1861是否需要输入驱动?

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, OPA1602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638493/pcm1861-does-pcm1861-need-input-driving

部件号:PCM1861
主题中讨论的其他部件: OPA1602

您好,我想知道pc1861是否需要输入驱动,我正在连接一个模拟麦克风...如果需要,我应该使用什么运算放大器\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Timotei,

    PCM1861能够直接驱动模拟麦克风输入,因为它在前端具有集成PGA 无需使用外部麦克风驱动程序级,因为设备中的PGA应能将麦克风信号级别提高到所需的线路级别。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复...我在论坛上找到了这个原理图,我想知道为什么他使用opa1602来驱动输入?...也许这是一个愚蠢的问题,但是这些电容器在AVDD引脚和铁氧体(100N和10U)上的作用是什么?这些去耦合盖?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Timotei,

    您提到的示意图似乎没有上传,所以我看不到。 如果在PCM1861的输入之前使用OpAmp,则可能是因为该信号已调整为符合设备输入规格。 由于我看不到原理图,我不确定您提到的上限的功能,但根据它们应该是去耦合上限的值。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7870.schemat2.pdfhi很抱歉,我忘记附上示意图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Timotei,

    感谢您分享该示意图。 我认为对于该特定应用,OpAmp用于调节输入信号,只要您的输入信号符合设备规格,就不需要输入信号。 使用麦克风时 ,不需要前置放大器,因为PCM1861的前端具有内部PGA

    关于您问题中的铁氧体和电瓶盖,实际上这些是去耦电瓶盖,但电路连接不正确,电瓶盖应直接连接到设备引脚。 铁氧体可在盖子后连接到电源,以过滤主电源的噪音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师