This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:关闭时的定时问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635369/lm4991-timing-issue-with-shutdown

零件号:LM4991

您好,

LM4991有问题。 在我们的设计中,启动时间非常重要。 我们希望 通过音频信号之间的断路针关闭放大器。 将关机按钮拉至GND (激 活音频) 90毫秒后,将应用音频信号。


我们现在有来自不同供应商的LM4991-IC,它们显示不同的启动和关闭行为。
一个芯片("MJAB LM4991MA")的启动时间约为84毫秒。

以下是同一芯片的关闭时间:

另一个芯片("62AC LM4991MA")需要250毫秒才能启动。

以下是关闭时同一芯片的行为:

目前,我们只能在设计中使用第一个芯片,因为第二个芯片需要太长的时间才能开始。  我们现在想知道一个芯片是否有故障,或者这些芯片是否来自不同的fab,并且行为方式与预期不同?

测量是在同一电路中进行的,在该电路中仅交换了LM4991。

CB = 1 µF

RI = 20k

CI = 1 nF

RF = 16 k

CF = 220 pF (与RF并行)

VCC = 3.3 V

在测试过程中始终应用输入信号。 只有在最终应用中,它才会在断路引脚90毫秒后触发。

提前非常感谢。

此致,
Joachim Hoppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    不同设备之间的启动时间应该非常相似。 很难确定原因,但可能是由故障芯片,FAB中的流程错误等引起的

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    为了向客户说明,您能否明确确认以下几点:

    A)我的POST中的第一个LM4991启动时间约为85毫秒,是一个正常工作的单元。

    b) LM4991的启动时间一般应在84毫秒左右,CB = 1uF,Vcc = 3.3 V

    c) LM4991的启动行为通常应是输出到Vcc/2的线性斜坡,在30毫秒的延迟后,输出将被激活。

    D)没有不同的工厂/流程可以生成不同的LM4991启动时间和行为。 技术上没有改变,也没有改变启动时间和行为。

    e)开机自检中启动时间约为250毫秒的第二个LM4991是故障单元。

    非常感谢!

    此致,
    Joachim Hoppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    很抱歉耽误你的时间。 我正在尝试获取EVM (评估模块)进行测试。 但由于此设备非常旧,并且似乎没有可用的EVM,因此这相当困难。
    我将通知您是否可以获得EVM。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    很抱歉耽误你的时间。 我已经执行了一些测试来测量某些芯片的启动时间。
    a和b)我在以下条件下执行了测试:VDD=3.3V和CB=1uF,并且我得到启动时间的平均值在90ms到100ms之间。 解决方案可以是减少旁路电容器以缩短启动时间。
    c)没错。 在我做的所有测试中,芯片的行为都是这样的。
    d)很遗憾,我不知道该流程或该设备是如何构建的。
    e)这可能是错误的行为,但我不确定是否是失败。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师