This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-U:MIC/音频模式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642961/tlv320aic3254evm-u-mic-audio-mode

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

您好,此处理器是否可用于耳机(麦克风输入和音频输出 同时工作)?  我的工作环境是PurePath Studio (便携式音频) miniDSP GDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,黄,

    TLV320AIC3254可用作耳机驱动器,此部件具有用于从麦克风录制的ADC和可驱动集成耳机驱动器的DAC。 由于数字接口能够同时发送和接收数据,因此可以同时使用这些块而不会出现问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我是否可以将AIC3254 EVM-U配置为耳机(带麦克风记录)? 如果"是",请为我提供示例。  

    如果“不是”,我还想知道如何通过AIC3254 EVM-U上的MIC录制音频


    提前感谢
    被叫方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ponglee:

    'AIC3254EVM-U的头戴式耳机连接器没有与麦克风对应的针脚,但是,您可以将一根电线从J4的针脚4焊接到连接器J2的任何麦克风信号。 这样,您就可以将耳机连接到J4,并将麦克风连接到设备的麦克风输入。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师