This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:电流消耗

Guru**** 2381710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422Q1EVM, TAS6424-Q1, TAS6422-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642805/tas6422-q1-current-consumption

部件号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424-Q1,TAS6422Q1EVM TAS6424

我的客户询问了TAS6424-Q1和TAS6422-Q1的当前功耗。

它们将使用一个TAS6424-Q1和一个TAS5422-Q1。 总共有六个隧道。
他们有TAS6424Q1EVM,但没有TAS6422Q1EVM。

电流消耗是在以下条件下测量的,数值不同。

<TAS6424-Q1>
条件:无输入信号,
电源电压:20 V --> 341 mA
电源电压:26 V --> 459mA

电流消耗是否仅通过更改电源电压来改变?

<TAS6422-Q1>
请告诉我,在与TAS6424-Q1相同的条件下,TAS6422-Q1的当前消耗量。

最好的富豪酒店
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平田山
    我们需要更多信息。 设备是否处于播放模式? 您使用的是4欧姆负载吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    感谢您快速重播。
    我确认了客户对您的问题的看法。

    设备是否处于播放模式?
    -->是的,它处于播放模式。
    您使用的是4欧姆负载吗?
    -->在TAS6422-Q1中,它们使用8欧姆负载。 因此,我们请求8欧姆负载的电流消耗。
    (TAS6424-Q1的测量数据使用4欧姆。)

    此致,
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平田山

    我们将把这项测试放在我们的队列中。  应在12月1日之前完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    感谢您的支持。
    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    情况如何?
    TAS6424的电流消耗导致其系统出现散热问题。
    他们必须决定解决原型的方法。
    所以他们有点赶时间。

    此致,
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平田山
    我将于12月8日获得详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg-san,

    感谢您的支持。
    TAS6422-Q1的测量进展如何?
    以下是测量条件的摘要。

    测量参数:PVDD在20V,26V时的电源电流
    器件;TAS6422-Q1
    测量条件;
    VBAT = 18 V
    PVDD =20V,26V
    VDD = 3.3 V,
    RL = 8 Ω,
    输入信号=无信号
    FSW = 2.11 MHz

    如果您能尽快进行测量,我将不胜感激。

    此致,
    是的。平田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平田山
    以上参数的测量是使用TAS6422 EVM进行的。 3.3VDC电源未使用PCB上的调节器。 外部电源用于将3.3VDC与PVDD电流测量分开。

    案例1.
    PVDD = 20V直流
    Ipvdd = 33mA
    VBAT = 18V直流
    Ivbat = 66ma

    案例2.
    PVDD = 26V直流
    Ipvdd = 37mA
    VBAT = 18V直流
    Ivbat = 37mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格桑

    感谢您的大力支持。
    我回答了客户关于TAS6422-Q1电流消耗的问题。
    之后,他们要求:

    1. Ipvdd是否为总电流(引脚编号:2/29/30/42/43/55/56)?

    >案例1
    > PVDD = 20V直流
    > Ipvdd = 33mA
    > VBAT = 18V直流
    > Ivbat = 66ma
    >
    >案例2.
    > PVDD = 26V直流
    > Ipvdd = 37mA
    > VBAT = 18V直流
    > Ivbat = 37mA


    2.能否在与TAS6422-Q1相同的条件下测量TAS6424Q1EVM的PVDD电流消耗?

    TAS6424Q1EVM测量的客户和TAS6422Q1EVM测量的TI的电流消耗没有关联。
    所以他们要求这些。

    最好的餐厅
    Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平田山

    此线程开头的测量值似乎包括3.3VDC。  3.3VDC为所有外围电路供电并消耗大量电流,因此无法测量PVDD和VBAT的电流。  注意:在我的测试中,3.3VDC电源由外部电源供电。  他们还需要使用外部电源进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    感谢您的建议。
    我认为他们独立测量了PVDD和VDD。

    您能否在以下测量条件下进行测量?

    器件;TAS6422-Q1
    测量条件;
    VBAT = 18 V
    PVDD =20V,26V
    VDD = 3.3 V,
    RL = 8 Ω,
    输入信号=输入
    输出信号=无信号
    FSW = 2.11 MHz

    我再次确认了他们的测量条件。
    有一个错误。
    它是一个输入信号。
    它们输入I2S输入信号。
    但输出没有信号。

    此致,
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平田山

    请提供客户使用的测试方法。  我将在星期五之前进行测试,因此我需要在节假日之前进行测试设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    测试方法如下。
    更改点为“I2S Input signal (I2S输入信号)”。
    然后我添加了"输出信号"。

    器件;TAS6422-Q1
    测量条件;
    VBAT = 18 V
    PVDD =20V,26V
    VDD = 3.3 V,
    RL = 8 Ω,
    I2S输入信号=输入
    输出信号=无信号
    FSW = 2.11 MHz

    如果您需要我们的客户使用的其他设置,请告诉我。

    最好的餐厅
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OP提供了两个有关此主题的线程。 这是另一个: e2e.ti.com/.../238.3839万。 请前往查看所有评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平田山
    您的另一个线程现在指向此线程。 每个对话只能使用一个线程。
    e2e.ti.com/.../239.4095万
    我根据您的要求测试了设备,发现上面有一个报告错误。
    案例1.
    PVDD = 20V直流
    Ipvdd = 33mA
    VBAT = 18V直流
    Ivbat = 66ma

    案例2.
    PVDD = 26V直流
    Ipvdd = 37mA
    VBAT = 18V直流
    Ivbat = 69mA,这一个错误。

    然后,我在存在I2S信号的情况下进行了测试,发现PVDD电流或VBAT电流没有变化。 放大器需要处于静音模式,以便信号不会增加电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    感谢您的快速回复。

    我有疑问。
    请告诉我取消静音时的当前消耗。

    此致,
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平田山

    请指明您希望在哪个信号级别测量电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    很抱歉回复太晚了。
    我正在重新确认他们的测量条件。

    我有一个关于用户指南的问题。
    下面的1页用户指南中有一个说明。

    3.电源设备(PSU),最高可达26.4 V,如果卸下J2并提供12V电源,则可供电>6 A。 如果J12为
    在中,将输入电压限制为18 V

    在这种情况下,我认为无法通过电源电压20V来确认。
    这是否正确?
    如果正确,请告诉我如何使用≥20V进行检查。

    此致,
    Y. Hirata