This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:省电模式

Guru**** 2534470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639929/pcm5100a-q1-power-save-modes

部件号:PCM5100A-Q1

我们的客户在PLL操作模式下的省电模式后面临"无声音输出"的问题。

在数据表第33页上,说明如下。

***********

当预期的音频时钟(SCK,BCK,LRCK)应用到PCM510xA设备时,或者如果BCK和LRCK启动

当SCK连续16个LRCK周期保持在地面时,设备会正确启动

自动排序。

***********

我担心的是,如果I2S数据速率在"省电模式"之前和之后发生变化,那么PCM510x是否可以自动重新同步和加电? 或者 PCM510x将等待预期速率I2S时钟输入。

 

换言之,要重新同步到I2S 输入的新速率,是否需要Vdd断电重置?

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san

    进入省电模式后更改BCLK和LRCK率不会导致任何问题。  PLL应能获得新的速率。  要注意的一点是,新费率也必须得到PLL的支持。  

    表11显示了支持的速率。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,

    感谢您的及时回复。

    在"断电模式"循环测试中,终端设备仍然没有声音问题,发生概率为3/100倍。

    我们将尝试复制EVM上的现象。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    您是否对此主题有任何更新? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duke和Paul:
    我们已确认PLL重新同步是在未进入断电重置模式的情况下完成的,因此它在省电模式后自动监控LRCK和BCK时钟频率。 我的第一个问题是明确的。

    在终端设备上,通过更改DSP固件以避免在省电模式后出现LRCK突发输出,解决了问题。
    我们预计存在多个根本原因,SCK引脚在LRCK突发定时过程中获得切换噪声输入,然后无法初始化PCM510x PLL。