This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254EVM-U:如何将Pure Path Studio与TLV320AIC3256EVM-U USB模块配合使用。

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631883/ccs-tlv320aic3254evm-u-how-i-can-use-pure-path-studio-with-tlv320aic3256evm-u-usb-module

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我购买了TLV320AIC3256EVM-U USB板,它在播放功能上与AIC3254 CS配合使用时工作正常,可以正常听到PC上播放的音乐。

但我的应用是,我必须通过一级前置放大器从麦克风接收输入,并且需要实施一些滤波器,TI算法,SRS算法来提高声音信号质量水平。

现在我的查询是,

1)如何继续使用Pure Path Studio? 我没有获得任何详细的纯PATH工作室应用指南。  

2)配置我们的TLV320AIC3256EVM-U USB如何在没有PC或主机的情况下工作?

此致,

Mahesh Rodge  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahesh,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    有关PurePath Studio参考,我建议您查看wiki页面。 您可以找到有关如何使用PurePath Studio开始开发miniDSP流程的有用信息:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/2844.what-you-need-to-develop-minidsp-code

    TLV320AIC3256EVM-U需要主机设备来配置器件并传输数字音频数据。 设备不能作为独立系统工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Diego,

    我已经在  具有Pure PATH Studio GDE的TLV320AIC3256EVM-U USB板上开发了所需的应用程序。 但现在我不得不在我的项目(产品)中使用这个开发的应用程序。

    我计划  在项目中直接使用TLV320AIC3256EVM-U USB板 ,但正如您在先前的POST中所说的那样,现在我的问题是,需要主机设备来配置此板。

    1)需要哪些类型的主机设备。

    2)是否可以将微控制器用作主机设备来配置 320AIC3256 ?如果可以,则如何为在纯路径工作室中执行的相同配置编写代码?

    谢谢,此致,

    Mahesh Rodge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahesh,

    任何能够充当n ü I²C主设备的设备都可以用作系统中的主机设备。 可以使用具有这些功能的微控制器。

    PurePath Studio可以将配置代码导出到.h或.c文件中,主机设备可以使用该文件来写入编解码器的寄存器。 请参阅此维客条目 以查找有关从PPS导出头文件的说明。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我能够从纯粹的PATH工作室生成所需的.h和.c文件。感谢这两个文件,但我 无法用我的微控制器写入TLV320AIC3254电阻器。 因为我不了解生成的代码。 您能否向我推荐任何示例,以便我能够轻松理解和实施。

    为了您的信息,我正在使用PIC32MZ微控制器。

    谢谢,此致,

    Mahesh Rodge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahesh,

    遗憾的是,我没有您正在使用的微控制器的具体示例,但有一个应用说明,其中提到了来自PPS的AIC3254代码的实施示例,希望您可以找到它的有用之处:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa605a/slaa605a.pdf

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师