This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101EVM-U:MCLK的缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101EVM-U, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629723/tlv320dac3101evm-u-buffer-for-mclk

部件号:TLV320DAC3101EVM-U
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G126

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*根据TLV320DAC3101EVM-U的原理图,在 MCLK线路上实现了缓冲IC (SN74LVC1G126DBVR)和TAS1020B和DAC3101。

 能否告诉我为什么在MCLK线上实施此设备?

 (DAC3101...的数据表中似乎没有MCLK的输入要求...)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    在这些评估板上实施的缓冲区不是一项要求。 使用缓冲区是可选的。
    我没有参与原始版本,但我认为这曾经由TAS1020B的VREN引脚控制;您可以看到TAS1020B的引脚42连接到SN74LVC1G126的引脚1 (OE)。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan-San,

    我知道您没有参与原始版本。 因此,如果您找不到答案,就可以了。
    但如果可能,请确认以下内容吗?

    *您能猜出此缓冲区的作用吗?

    起初,我假定它用于阻止MCLK,直到连接有效的音频源。
    但是,当我确认"VREN"的行为时,无论音频源连接如何,"VREN"信号都已启用。
    因此,如果您有任何假设或信息,请分享...
    (客户问我们这个缓冲区的含义.....)

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    也许这是为了通过连接到主板的外部时钟进行可能的测试而包含的。 也可以在没有MCLK的情况下进行测试(通过选择不同的时钟源,如BCLK)。
    但是我无法确定,因为这没有记录在案。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器