This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4946:如果LM4946没有较低的功率,可能会产生4欧姆负载

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4946, LM4947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634330/lm4946-4ohm-load-possible-with-lm4946-without-lower-power

部件号:LM4946
在“线程: LM4947”中讨论的其它部件

您好,

客户的设计将采用LM4946。 但是,由于 特殊原因,它们的负载从8欧姆切换到4欧姆。  

我们知道LM4946与8欧姆负载匹配。

是否可以在不降低功率的情况下使用具有4欧姆负载的LM4946?

谢谢!

元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mete,

    使用较低的负载将增加电流消耗,从而增加功率消耗。 您必须降低输出电平,以避免过电流或损坏设备。
    您应该以较低的阻抗负载测试性能,但由于此用例超出规格,因此无法保证数据表规格和数据。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    感谢您的回复。
    客户将尝试使用4欧姆。他们将降低增益,但输出电流仍将增加。
    要点是,当输出电压通过增益降低时,PWM的峰值电流将(可能)较高(仅平均电流将降低)
    没有足够的信息来提供有关设备体系结构的详细信息。 输出端是否有内部过滤器? 它是否与“Boomer”体系结构有关?
    数据表中有一个OCL (输出无电容器)主题,但它似乎与扬声器输出无关。
    我们如何找到有关LM4946输出架构的更多详细信息?
    谢谢,此致,
    元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    您能就此问题提供帮助吗?
    谢谢!
    元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mete,

    OCL仅指耳机输出,输出和输出。 在OCL模式下,VOC引脚为单端输出负载生成中心电压基准,这允许消除输出处的交流耦合电容器。
    LM4946单声道(扬声器)输出不应是PWM,它不提及D类架构。
    而LM4947则是同一设备的D类变体。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器