This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:工业级

Guru**** 2995600 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635355/pcm2903c-industrial-grade

部件号:PCM2903C

您好,TI:

PCM2903C音频编解码器芯片是否支持工业标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    遗憾的是,我们没有工业级PCM2903C版本。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    您是否可以建议使用工业级PCM2903C的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    遗憾的是,我们没有具有工业级等级的USB音频编解码器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我需要音频接口,从处理器获取数字音频数据,并且o/p将是模拟音频。由于我的主机处理器不支持任何内置音频控制(I2S,PCM)。我必须使用USB或其他接口。

    请提供一些解决方案来满足此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    如果需要USB接口作为音频接口,恐怕我们没有工业级设备的解决方案。 您知道您的主机处理器中还有哪一个音频接口?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    主机处理器没有专用的音频接口,所以我决定采用USB方法。

    我是否可以使用SPI或GPIO作为音频芯片的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    如果SPI端口可用,则有一种方法用于在左对齐模式下与PCM设备进行接口。 此应用手册中介绍了此方法。

    请查看,并告知我们此方法是否适合您的应用。 您的应用所需的额定温度是多少?我们有一些简单的编解码器,其扩展的温度范围适用于汽车应用[–40°C至+105°C]。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师