This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:电源开/关顺序

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637457/tpa2012d2-power-on-off-sequence

部件号:TPA2012D2

我对TPA2012D音频放大器的电源开/关问题有疑问。 是否存在时间限制(音频信号,电源,停机)?

在 关闭模式下,当电源电压返回至1,6V而不是0V时,会发生什么情况? 这是不是很吸引人?

此致,

R. Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rene:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    对时间线没有限制,但建议在设置输入信号之前打开设备。
    如果电源仅供AVDD和PVDD针脚使用,则不会产生任何问题。 但是,如果电源供电,由于最低高电平输入电压为1.3V,某些数字输入可能会产生问题,这意味着数字输入将处于激活状态。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    感谢您的快速回复。 在我们的应用中,芯片数字输入G0由电源供电。 G1已连接至GND。

    在Power Off-Mode (电源关闭模式)中,G0输入仍存在1.6 V电压。 SDL和SDR切换至0V。

    您的意思是G0输入上的16V会导致问题。 因此,最好将关闭模式下的电源更改为0V。

    此致,

    R. Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene,

    如果电压仅在G0引脚中,而SDL和SDR引脚切换至GND,则不会有问题,因为设备处于关闭模式。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rene:

    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复,或者如果此线程因超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师