This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:将TPA2005D1 D类放大器输出连接到便携式计算机的线路输入

Guru**** 2379920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637522/tpa2005d1-connecting-tpa2005d1-class-d-amplifer-output-to-line-in-of-laptop

部件号:TPA2005D1

您好,

我在  音频放大器的最后一个阶段使用TPA2005D1,它可以很好地驱动扬声器,但我也希望将输出连接到笔记本电脑的line in,以便我可以录制声音。 但问题在于放大器TPA2005D1是产生PWM波形的D类放大器。 我想我是否必须在这个特定的应用中使用AB类放大器,或者是否可以使用D类放大器。 我们非常感谢您的帮助。  

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    TI的D类音频放大器不含滤波器。 这意味着它们可以直接连接到扬声器,并且可以在没有输出滤波器的情况下工作,因为设备使用扬声器电感来避免负载损失和低效率。 您可以参阅下一个应用报告: 无滤波D类音频放大器 以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复,或者如果此线程因超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师