This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:如何在使用TPA6203A1或TPA6205A1时更改卷

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1, TPA6205A1, OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637082/tpa6203a1-how-to-change-volume-while-using-tpa6203a1-or-tpa6205a1

部件号:TPA6203A1
主题中讨论的其他部件: TPA6205A1OPA1664

您好,

我计划使用 TPA6203A1或 TPA6205A1 ,它们是我的设计中的差分音频放大器,是否可以在使用POT (可变电阻器)时控制音量。 或者是否有任何方法可以更改音量。

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    您可以使用电位计来控制音量,但音频质量会变得更差,增益也会更高。 这些器件的设计目的是将其最佳性能提升到低增益。
    您可以使用前置放大器来设置这些设备的音量控制。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    我已经在使用OPA1664作为前置放大器,所有四个运算放大器都用于滤波,然后在下一阶段,我使用TPA6203A1/ TPA6205A1进行音频放大,因此应该在信号链音量控制的哪个位置使用。

    此致,
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃,

    您可以添加一个电位计来控制预放大器的振幅,并具有音量控制。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    我会尝试在前置放大器中添加电位计,让您了解声音的控制和质量。

    此致,
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复,或者如果此线程因超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师