This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Technics SUVX 920运算放大器更换

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632969/technics-suvx-920-opamps-replacment

很抱歉在这里发帖,希望我就在这里。

在我的旧 款但非常好的放大器中,我找不到TI对以下运算放大器的干扰

Technics SUVX -920。

我已经更换了唱机前置放大器  

µPC 4570C,带OPA2134PA

并在音调AMP中

µPC450C带有OPA2134PA

它听起来很棒,效果很好。

但现在我想在 扩展主动伺服驱动器中更改Mitsubishi M5218AP  

 以及级联电流和镜像中的两个Mitsubishi M5219P

更好的Burr Brown。

我在TI方面找不到任何交叉引用。

也许有人可以帮助我......

Google在帮助我方面非常出色

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    您是否需要DIP,SOIC或其他封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为好的老调是正确的答案。
    否则,适配器板SOP-Dip是一个明智的决定...
    Amp。 从90年代开始,所以很不好……
    Tnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    M5218 更换选件 (9个选件)

    M5219P更换可能需要50V支持。  OPA2604 支持48V。

    如果5219电源低于36V,则可以使用任何M4218更换选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron
    Tnx的回答!!
    在图中,运算放大器标有以下内容:
    M5218在-24.5V时的引脚4和+14.6V时的引脚8处运行
    M5219ers在-9.5V时的引脚4和+9.5V时的引脚8处运行

    也许这有点帮助
    Tnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    你有这种情况吗? M5218的绝对最大额定电压为36V,电压为39.1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron

    也许一些原理图会对您有所帮助。
    是否可以将其中两个发送给您?
    我该怎么做呢? 它的PDF。

    第一个来自SUVX 820。
    第二个(不好)来自SUVX 920,这是我的Amp。
    也许是因为原理图的"坏状况",我读错了。

    现在在SUVX 820和SUVX920上,IC651 (OPAMP)是M5218。
    SUVX 820与SUVX 920非常相似,功耗稍高,功耗更强4个

    SUVX820上的M5218:
    14.3V处的引脚8和-14V处的引脚4

    与SUVX 920相比(功率更高):
    14.6V的引脚8和14.5 处的引脚4 (希望读取)

    Tnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    对于该电源电压,星期三(第18次)提到的九个M5218更换件中的任何一个都应该很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron  

    很抱歉我n´t保存了搜索。 该死的。

    您的9个运算放大器的链接现在只显示2个运算放大器。

    搜索中必须有更改。

    是否可以更新“搜索链接”,以便所有9个都可用...

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请蘸一下

    艾姆·丁斯塔格,7岁。 2017年11月Schrieb Thomas Klrobatschek:

     

    来自TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments

     

    Thomas Klrobatschek 回答 了Technics SUVX 920 OpAmps Replacement。

    您好Ron  

    很抱歉我n´t保存了搜索。 该死的。

    您的9个运算放大器的链接现在只显示2个运算放大器。

    搜索中必须有更改。

    是否可以更新“搜索链接”,以便所有9个都可用...

    太棒了

     

     

    您收到此通知是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此线程, 请转到此处。

    将 此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    这里有9个运算放大器。

    e2e.ti.com/.../9opamps.xlsx

    部件号
    LM6172
    LME4.972万
    LM4562
    OPA2228.
    OPA2604.
    TLE2072A
    TLE2072
    TLE2082A
    TLE2082
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多Tnx