This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719EVM:无SPDIF锁定指示灯

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719EVM, TAS5717EVM, TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635493/tas5719evm-no-spdif-lock-indicator-light

部件号:TAS5719EVM
主题中讨论的其他部件: TAS5717EVMTAS5719

我刚刚收到TAS5719EVM评估板。  我尝试将光学和RCA数字输入都输入到主板中,但同步指示灯未亮起,因此输出扬声器上没有音频。  我正在为主板供电,数字电源为5V,模拟电源为12V。  我也尝试过模拟音频输入,但似乎也不起作用。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brandon! 您是否在Windows中工作,您是否还具有“Setting TAS5717EVM-TAS5719EVM Environment5719 Environment Variables (设置TAS5717EVM-TAS5719EVM环境5719环境变量)”文档以供参考: www.ti.com/.../slaa482.pdf ? 这是对用户指南的补充。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,您好, 我正在运行Windows,并已按照说明中的说明设置了环境变量。  但是,当我进行读取时,它将返回00而不是6C。  似乎所有设备都已正确连接。

    谢谢,Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brandon!

    设置完所有内容后,GUI是否仍处于打开状态? 请注意,如果GUI仍处于打开状态,您需要关闭它,然后重新打开以获得正确的设置。

    第3节:测试I2C通信:一旦环境变量得到确认,您需要测试系统是否成功通过I2C
    通信。 为此,请按照以下步骤操作。

    1.使用USB电缆从MC57xxPSIA (连接到TAS5717EVM或TAS5719EVM)连接到PC。
    2.如果TAS57x GUI软件已在您的系统上打开,请将其关闭;环境变量设置更改在关闭软件之前不会生效。
    3.启动TAS57x GUI软件。
    4.导航至Tools (工具),然后选择I2C Memory Tool (I2C内存工具)。 选择I2C选项卡。
    5.读取I2C子地址0x00。 数据读数应为6C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    环境变量名称的输入似乎不正确。 我改变了它,现在可以读出6C。 我当前已打开主板电源并尝试了两个数字输入(RCA和光学),但仍然没有音频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brandon! 如果您的跳线和开关是根据4.1 部分设置的,则其他内容不是很好...让我们与Shawn一起检查一下。

    Shawn您好! 请参考上述问题陈述,了解您是否建议在此设置上启用音频。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我们设置的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    有3种输入类型可用:模拟, 光/RCA和I2S。 请参阅此链接中的详细说明

    请确保在VIN连接器上提供5伏电源。 请阅读TAS5719 EVM用户指南并遵循其中的步骤。

    请随时 告知我们是否有效。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn,我们尝试了所有输入,没有听到任何音频,也看不到SPDIF锁定指示灯。  我们有5伏连接到VIN,12伏连接到PVCC。  我们还有别的尝试吗?

    谢谢,Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:
    您是否尝试使用I2S输入模式? 如果它不起作用,我认为我们需要在音频放大器配置中进一步调试。 如果工作正常,则表示安培没有问题。 我们需要使其在此输入模式下工作。 然后,请尝试光电/RCA或模拟输入,如果不起作用,则表示主板中存在问题。 您能否尝试测量JP8和JP10上的波形以查看I2S时钟是否正在运行? 顺便说一下,您是否也尝试过模拟输入模式? 请仔细检查输入光电/RCA信号吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们尝试了I2S输入,但没有成功。  因此,所有输入都不提供音频输出。  我们确实连接了模拟输入并探测了数据和时钟线路,并看到了看起来正确的波形。  我们将它们探入放大器输入。  所以,似乎信号正在进入放大器,但没有任何信号出来。  电流板上的电压正确。  如果放大器有问题,这会影响SPDIF锁定指示灯吗?  如果电流表有问题,锁止指示灯应该仍然亮着。

    此致,Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    感谢您的更新。 根据您的测量结果,我认为D类音频放大器配置中应该存在问题。 音量是多少。 初始化后的默认卷非常低。 请您尝试提高音量吗? 请 确保 在初始化后退出关机模式和静音模式。

    最好的餐厅

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    我已取消选中关机和静音框,并在无音频的情况下将音量调至最大。 这是否意味着主板有问题? 如果是,如何快速获得替换件?
    谢谢!
    布兰登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:
    我们首先需要排除软件配置问题。 您是否测量了输出引脚上的波形? 您能在它们上看到PWM波形吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实测量了输出,但没有看到任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:
    我们以前从未遇到过故障EVM。 您能读写I2C寄存器吗? 它是否正常工作?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只读了寄存器0x00作为初始验证的一部分,它读数为6C。 明天我可以读写其他的寄存器。 我应该能够按现在的方式输出音频,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    您是否在电感器之前检查了波形? 是否有任何PWM波形?

    请尝试加载附加的cfg文件,以查看是否有任何输出。 另请确保I2S输入良好。

    e2e.ti.com/.../diagnostics.cfg

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您正在谈论L1-L4。  如果是,则电感器前面有PWM波形。  电感器后面没有任何东西。  I2S输入似乎正常。  我加载了您发送的init文件。  我应该做一些不同的事情还是看到一些与该文件不同的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brondon,

    感谢您的回复。 如果PWM正在切换,则设备应正常工作。 您正在使用多少振幅输入信号? 请 仔细检查  设备上的输入信号幅值和音量设置或静音设置。尝试放大它们,查看电感器后面是否有输出信号。 请 确保 主板上JP1跳线的配置正确。

    最好的餐厅

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天早上我需要检查振幅。 我们使用DVD播放器作为源。 我们已将GUI上的音量调至最大(静音和关闭)。
    我在引脚2和3 (PWM)之间连接了JP1。 如果我的输出在扬声器上,该配置是否重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:
    对不起,我指的是AMP电路板上的JP1,而不是主板。 如果JP1关闭,AMP处于BTL模式。 如果它是打开的,则设置为PBTL模式。
    实际上,很容易验证输入信号幅值。 您可以尝试使用模拟输入信号,然后可以通过示波器非常容易地测量输入振幅。 请确保同时将主板配置为模拟输入模式。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的DVD播放器的最大测量值为500mV  我尝试将400Hz正弦波(在200mV到2V之间变化)输入到模拟输入中。  在这两种情况下,我都在电感器之前看到PWM波形,但在电感器之后,波形从未改变。  在电感器(向扬声器输出)之后,大约有1V正弦波,在343kHz时具有6V直流偏移,无论我是否有任何输入到评估板中,都不会改变。  这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    在电感器之后测量的343kHz信号是输出上的波纹电流。 无论是否应用输入信号,只要PWM切换,它就会存在。 频率实际上是PWM切换频率。 我认为您使用的是12V PVDD电源,因为测得的直流偏压为6V。  但我 不明白 为什么波纹幅度是1V,这是相当高的。  

    总的来说,设备看起来工作正常,但 似乎没有应用输入信号,设备内部的增益太小或处于静音状态。 您需要仔细检查 这些设置。 另外,请调整 示波器上的时标以观察输出信号。  

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    请仔细检查  MCLK输入吗? MCLK 和SCLK都是播放音频所必需的。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在场外工作,但明天会回来。  我可以检查时钟。  尽管如此,我想我确实记得他们在场。  对于设置,我始终确保静音和关机框未选中,同时将音量设置为最大  是否有其他设置需要我查看以确保我可以获得音频?

    此致 ,Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,

    感谢您的回复。 另请检查I2S fomat (例如采样率,字宽.....),确保 其符合数据表要求。

    此致,

    郑少文