This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率音频放大器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255, TAS5634, TAS5614LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642110/high-power-audio-amplifiers

主题中讨论的其他部件:TPA3251TPA3255TAS5634TAS5614LA

您好!

我需要为我们的信息系统开发几个音频功率放大器。

放大器的功能:

第一个放大器(室内): 

-         模拟输入D类;

         工作温度范围(C):0至55;

         -功率(输出,1通道)(W):600;

         -工作电压(V):24至27;

         频率响应(dB):2 (0.1 KHz至10 KHz );

-         THD:2 % (1KHz);

         带宽:0.1千赫至10千赫;

 

 
第二个放大器(室内): 

-         模拟输入D类;

         工作温度范围(C):0至55;

         -功率(输出,1通道)(W):1000;

         -工作电压(V):24至27;

         频率响应(dB):2 (0.1 KHz至10 KHz );

-         THD:2 % (1KHz);

         带宽:0.1千赫至10千赫;

 

第三个放大器(室外)

-         模拟输入D类;

         工作温度范围(C):-40至55;

         -功率(输出,1通道)(W):600;

         -工作电压(V):24至27;

         频率响应(dB):2 (0.1 KHz至10 KHz );

-         THD:2 % (1KHz);

         带宽:0.1千赫至10千赫;

 
 

第四个放大器(室外)

-         数字I2S输入D类;

         工作温度范围(C):-40至55;

         -功率(输出,1通道)(W):600;

         -工作电压(V):24至27;

         频率响应(dB):2 (0.1 KHz至10 KHz );

-         THD:2 % (1KHz);

         带宽:0.1千赫至10千赫;  

选择微电路并找到此类 音频功率放大器的典型电路是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis:

    我为等待而道歉。 您是否正在寻找我们哪种放大器能够满足这些要求的方向?

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 罗伯特。
    感谢您的回答!
    是的,你说得对,我正在寻找方向!
    现在我想使用TPA3251,TPA3255 (多设备配置)实现大多数设计。
    问题在于工作温度范围(C):-40至55。

    此致,
    丹尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    是的,最大的挑战之一是工作温度范围为-40C和55C。

    在您的系统要求中,我只看到1个通道,但您要使用多设备配置?

    让我们看看第一个和第三个放大器的要求:

     -工作温度范围: 前面提到的是一个问题

     -电源-  如果您处于PBTL模式,负载为2欧姆,则TPA3255可以达到600W。

     -工作电压:如果您想要获得600W的功率,则TPA3255的电源电压必须接近51V。

     频率响应:您是否需要2dB?

     - THD:2 % 是否处于最大功率?  600W时的TPA3255将具有10 % THD

     带宽:没有问题

    对于第二个放大器要求:

     - 1通道上的1000W功率要求超出了我们设备的能力。

    最后,对于第四个放大器要求:

     -我建议查看我们的数字产品组合。   如果您在PBTL模式(10 % THD)下有3欧姆负载,TAS5634将能够达到600W输出。  但是,尽管如此,您仍然面临为TPA3255提到的类似问题,例如工作电压和温度范围。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 罗伯特。
    感谢您的帮助! TAS5634是非常有趣的设备!

    对于温度范围为0至55 C,功率为600 W的音频功率放大器 
    我需要使用多设备配置,因为音频功率放大器的工作电压为24至27 V
    我想使用4个设备tpa3251,然后使用1个面板中的变压器连接4个PBTL输出。 

    对不起我的英语! 

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    很高兴您对 TAS5634感兴趣。  

    您是否要在 PBTL模式下连接4台TPA3251设备,并使用变压器连接输出?  

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert!

    我不知道如何  在  PBTL模式下连接4台TPA3251设备。 您知道吗?

    我想连接4 PBTL模式和4个变压器。 这些  变压器的次级绕组将一并连接。

    最好是在  征得您的同意后,向您发送一份电路示意图。 但 我不知道怎么做更好  

    此致,

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis:

    根据您的电路描述,它可能工作,但THD会受到极大影响。

    但是,您可以选择另一条路线。 您可以使用两个300W扬声器,而不是将600W功率发送到单个扬声器。 因此,根据负载的不同,您只能使用两个TPA3251!

    您能否告诉我您的负载是多少,以便我进一步帮助确定您的选项?

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robert!

    感谢您的帮助!  

    关于扬声器:它将是50 W,  25 W,  10 W,8Ω Ω 和 4 Ω(其中几个)的喇叭扬声器,具有:频率响应150 Hz–10 kHz,灵敏度105 dB,输入电压100/25V  

    我们的音频放大器将有一个输出变压器,因为某些音频放大器 将用于扬声器和  放大器之间的长距离。

    Robert,您能否回答有关 器件 TAS5614LA的数据表的一个问题?  器件 TAS5614LA的工作温度范围为 -40至125 C! 是真的吗?

     此问题的原因是,经销商提供了   设备 TAS5614LA的工作温度范围为o至70 C的信息!

    正如您所知,这对我来说非常重要!

    此致,

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    我相信您会混淆工作温度和存储温度。  TAS5614LA的存储温度范围为-40至150C,而工作温度范围为0至150C。

    希望这能把事情清理清楚!

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robert!

    我只读了数据表:  ti.com/lit/ds/symlink/tas5614la.pdf

    包件选项附录 (第35页之后)

    我找不到工作  温度范围 为-40至55 C的设备。您能帮我吗?e2e.ti.com/.../The-question.pdf  

    此致,

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    感谢您将此事提请我注意。  它似乎是数据表中的错误。  这应该是0-150摄氏度。

    我还获悉TPA3255和TPA3251确实支持-40C工作温度范围,但尚未更新以在数据表中反映这一点。 因此,您的温度范围应该不是问题!

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert!

    感谢您为我提供   有关TPA3255   和TPA3251设备的重要信息!  

    但是,要订购这些设备,评估模块和设计电路,我必须具有工作 温度范围为-40至55 C的官方数据

    您知道如何获取官方数据 (信件或数据表)吗?

    如果我在设计时不使用官方数据,工作温度范围为-40至55 C,我的公司将会遇到问题  

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    好消息是,这些问题正在处理中,我们应该在本月更新这些问题。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert!

    感谢您提供此信息! 真是个好消息!  

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert!

    我还有一个问题! 可以帮帮我吗?

    正如我在 器件TPA3251和TPA3255的数据表 中看到的典型应用中所示,差动(2N) PBTL  不同 ( TPA3251中有四个电感器, TPA3255中只有两个电感器).e2e.ti.com/.../The-question2.pdf

    为什么?

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    这两种输出配置都是PBTL,唯一的区别是您将outa与outc绑定,而将OUTB与OUTD绑定。  如果在LC滤波器之前连接这些输出,则为预滤波器PBTL,而如果在之后连接,则为后滤波器PBTL。

    这两种设备都支持任何类型的PBTL配置。  我们只是没有将这两种数据表都包括在内。  我们确实计划更新数据表以同时显示这两个数据表。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Robert!

    感谢您的回答!

    此致,
    丹尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    我很高兴! 如果您将来有任何其他问题,请启动新论坛并告知我们!

    此致,

    罗伯特