This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:电阻器设置和放大器之间的关系;EN信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638655/tpa2028d1-relation-between-resister-setting-en-signal

部件号:TPA2028D1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑为其系统应用TPA2028D1。

他们希望确认;

1.在EL=L (禁用)时,通过I2C的内部电阻器设置是否会保持不变?

2.在通电阶段,防阻器设置是否会恢复到自动卸压值?

很抱歉询问此类问题,但数据表中未介绍这些问题。

所以他们想再次确认这些。 请给出您的建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    我不能很好地理解你。 您能否详细解释每个问题?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jose-San。  

    感谢您的回复。  

    TPA2028D1上的内部电阻器由外部MCU或DSP 通过I2C设置(写入)。  

    问题是:  

    1.写入的电阻值从不返回到默认值,EN信号变为高至LOW?

    2.当写入的大小调整器值恢复为默认值时?

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯山

    1)事实上,如果切换EN信号,则写入的寄存器映射值将返回到默认值。
    2)关闭电源后重启或切换EN信号时,将返回默认寄存器映射值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jose-San。

    感谢您的支持。

    我检查了另一个线程,如下所示;
    e2e.ti.com/.../62.2567万

    我担心什么是消除杂音的最佳程序。
    假设基于上述线程,则过程为;
    1.电源设备启动(OFF => ON)。
    2.等待几毫秒。
    3.设置音频信号。
    4.启用en pin。

    1.我不知道我的理解是否正确?
    2.如果客户不执行#1 (电源关闭=>打开),消除杂音的最佳方法是什么?

    请提供您的建议和帮助。

    此致,
    H. Sakai