This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:模拟输入路由

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646141/purepath-cmbevm-analog-input-routing

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5766MRMTEVM

你好

是否有方法将PurePath控制台主板上的模拟输入1路由至5776 EVM上的放大器A,并将模拟输入2路由至放大器B?  目前,PurePath控制台主板上的模拟输入1路由至5776 EVM上的两个放大器,而模拟输入2不会将其路由至输出。  

如果需要更多信息,请告诉我。

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike! 您实际参考的是哪个放大器... TAS5756或其他? 此外,您是否有带插件的PPC工具?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    这可能是可能的。 我需要仔细检查并回复您。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    我拥有TAS5766MRMTEVM和PurePath-CMBEVM。  刚刚在PurePath标记中发布了此信息,用于模拟输入所在的位置。  

    我拥有带TAS5766 Dual,I2C主板和学习板应用程序的PPC工具。  您是否调用这些插件?  

    谢谢

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这些是正确的工具。

    Andy,您好! 您是否对Mike有任何反馈? 谢谢,Jeff