This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6013A4:LHPIN/RHPIN引脚输入电平

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6013A4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635321/tpa6013a4-lhpin-rhpin-pin-input-levels

部件号:TPA6013A4

我们有两个独立的音频立体声源。 两种电压水平相同(例如1.25Vp-p)。 我们希望使用TPA6013A4中的内部模拟多路复用器通过HP/线路输入在这两个音频输入源之间切换。 我们确信LLINEIN/RLINEIN可以处理此输入信号电平。 但是,我们不确定LHPIN/RHPIN引脚的预期电压水平要求。

我们是否可以将相同的线路输入电平输入信号应用到LHPIN/RHPIN引脚? 如果否, 则LHPIN/RHPIN输入的输入信号电压级别要求是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    如果电源电平足够高,并且为该输入电压电平正确设置了增益,则耳机输入应该不会出现此输入电压电平的任何问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    感谢您的回复。