This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717是否是DAC + 3W (或更高)立体声的最便宜选择?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629348/tas5717-is-tas5717-the-cheapest-option-for-dac-3w-or-above-stereo

部件号:TAS5717
主题中讨论的其他部件: TAS5753MD

您好,我需要设计一个具有数字I2S输入+ 3W (或更高)立体声放大器的系统,并且TAS5717的价格为1.65 $ 。有没有更便宜的解决方案?

我的限制是5V电源

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我想您需要耳机放大器吗? 如果没有,您可以查看我们的低功耗设备: www.ti.com/.../products.html ;D类增强型\p1055max=Stereo。 否则,立体声放大器和耳机的选择会受到一些限制。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 ,我不需要耳机,但仍使用您的链接(断开?) 我只能看到带有立体声DAC +放大器的5717 ...

    我错过了什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉链接...请尝试以下链接: www.ti.com/.../overview.html 这些是我们的低功率放大器,包括立体声,这可能对您来说成本更低。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    如Jeff在上文所述,我们的大多数中功率设备都不支持5V PVDD。 但我们的TAS5753MD可支持低至4.5V PVDD的电压。 请检查此设备以查看其是否适用。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 各位的用户,  

    所以,我只有两种选择? (带立体声,数字输入,5V VDD)

    TAS5753MD @ 1.98 $

    TAS5717 @ 1.65 $

    我也可以使用2个单芯片组,但它的价格总是高于5717的价格,而且布局更复杂...

    在我挑选评估板之前,您是否有任何其他想法? 请告诉我,您是否有TI粉丝的交易:)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olivier:
    感谢您对TI器件感兴趣。 TAS5717是一款旧设备,而TAS5753则更新得多,内部资源更多(3频段AGL,更多EQ)。 关于软件,TAS5717支持PPC2 GDE GUI,而TAS5753支持PPC3 GUI。 后一种更友好。 但前者看起来更经济。 最终取决于您的要求。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    价格是该产品的关键,因此我将使用TAS5753MD评估板。
    关于我的VDD (5V 3A),还有一个问题,即光阻范围的下限,我是否仍能获得10W输出?

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olivier:
    如果使用5V PVDD,最大输出峰值Vp接近5V。 因此,最大输出功率仅为3.125W,具有4欧姆负载。 对于更大的负载,它甚至更低。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olivier:
    如果回答了这个问题,您能否将其关闭? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我是否可以增加一个升压,将我的5V升至26V,以使TAS5753MD在25W的最大输出下运行? 我想这是大多数蓝牙扬声器制造商用于带USB输入的设备的方式...

    如果我进入此路径,是否有任何特定的设计特性应注意?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    您是对的,许多客户 通过提高电源电压从音频放大器获得更高的输出功率。 请参见 数据表中的图5,其中显示了输出功率 与电源电压的比较。  您可以确定您的应用应使用多少电源电压。

    此致,

    郑少文