This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.971万:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635692/lme49710-product-information-related-with-lifecycle

部件号:LME4.971万

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号:LME4.971万
零件应用:战术控制台计算机,自动数据处理控制器,CCA

如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束/预期EOL点:YYYY-MM (如果停止/将停止或计划停止)
4.销售结束:年-月(如果它将被终止或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。

如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的一位同事将很快回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会向我的团队咨询此信息。
    这可以通过电子邮件进行处理 请告诉我您的地址,以便我将信息发回给您吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关这些设备即将停产的原始信息位于以下链接中:
    e2e.ti.com/.../46.1541万
    您可以在此处找到订单/购买的最后日期和发货的最后日期
    该器件于2006年11月16日发布,现已停产。 其当前状态为LIFEBUY。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我了解信息。