This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:HPL配置。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635826/tlv320aic3104-hpl-configuration

部件号:TLV320AIC3104

您好,

以下配置是否可以从左DAC和PGA_L驱动HPLOUT和HPLCOM上的HP? (参见下图)

1)在寄存器37中将HPLOUT AD HPLCOM配置为差分。

2)在寄存器46中配置到HPLOUT的PGA_L路由。

3)在寄存器47中配置到HPLOUT的DAC_L1路由。 (HP信号来自左DAC)

如果HPLOUT和HPLCOM已配置为差分,我是否可以忽略寄存器53,54,56,57中的HPLCOM路由设置?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    您指出的配置是正确的,我只有几条评论:

    • HP输出的音频是否混合了DAC和模拟输入(PGA_L)? 如果是这样,寄存器46和47的配置是正确的。
    • 当配置为HPLOUT的差分时,则无需对HPLCOM进行进一步配置。仅 当使用HPLCOM回放单端输出时,才需要配置寄存器53,54,56和57。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    在数据表中,寄存器86,D0是只读状态位。 但是,我们发现,如果该位不写入'1',则LEFT输出为lop/m,并且寄存器94位D4不断显示LEFT为lop/m未通电。 请给出建议。

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    感谢您的反馈。 实际上,寄存器86的位D0应设置为'1',以完全打开耳机驱动器的电源。 如您所述,此位被指定为只读,但应是读/写,数据表中有拼写错误。 我们将在下一个修订版中修复它。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师