This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:要求查看DIT4096示意图

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634993/dit4096-asking-for-the-dit4096-schematic-review

部件号:DIT4096

大家好,

客户希望使用DIT4096。
请帮助您复习DIT4096原理图吗?

密码:"TI"

e2e.ti.com/.../5265.DIT4096.7z</s>4096.7

这是光变送器。如果不能这样做,请提供您的意见。

e2e.ti.com/.../6518.2B.1.3157万.021 .pdf

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    我将查看SCH,并在周一(2017年10月30日)之前收到我的意见。 感谢您的支持。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    当我查看SCH时,我不确定您是想将CSS针脚(针脚1)拉高还是在low...ca上,请确认其中一个上拉/下电阻器是SCH上的常闭/常开弹出,因为评论中没有明确说明? 所有其他功能看起来都很好,并且基于TX的DS,它应该在此应用程序中工作。

    请澄清CSS PIN,根据反馈,我们可以完成审核。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    客户希望将硬件模式设置为引脚1。

    您能否建议如何设置以下引脚GPIO?

    CSS =高?

    复制

    u

    谢谢!

    SHH