This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:包括错误在内的输入数据的Behaivor

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIT4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641836/pcm9211-behaivor-for-input-data-including-error

部件号:PCM9211
主题中讨论的其他部件: DIT4192

您好,

PCM9211是否可以将与输入数据相同的数据输出到BFRAME的MPIOs,通道状态数据(C),用户数据(U)和有效性标志(V),即使在AES3格式的输入数据中包含错误也是如此?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    您似乎为DIT4192发布了类似的问题。 对于PCM9211,我认为无论出现什么错误,数据流都是相同的,但 我没有信息来确认这一点。 我也请我的同事看看这个问题,但由于这周是感恩节,他应该能够在下周早些时候与您再次沟通。

    感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    正如你所说,这是一个类似的问题。
    我期待着从你的同事那里得到更详细的信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    很抱歉催促您,如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    如果您有任何更新,请告诉我,因为我很快就需要为我们的客户作出回应吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    PCM9211集成音频接口,如ADC,DIT和DIR。 该设备集成了一个路由器,允许将任何源(ADC,DIR或PCM)路由到三个输出(2x PCM和DIT)之一。

    DIT (S/PDIF发送器)传输数据流中的控制状态和用户位以及标准24位音频。 流中的通道状态,用户数据和音频有效位在传入MPIO PIN上配置。 适用于大多数DIT设备,它将通过将控制位/用户数据等编码到S/PDIF帧来传输音频流,并由下行设备处理和处理奇偶校验位中的错误。

    就DIR块而言,奇偶校验错误的错误检测和处理如下–
    • 对于PCM数据,当检测到错误(例如奇偶校验错误)时,将重复上一个样本中的数据。
    • 对于非PCM数据,数据将按不变的方式输出。 (非PCM数据表示信道状态位1 = 1的数据。)
    PCM9211按照23h/PRTPRO[1:0]寄存器的指示处理奇偶校验错误。
    • 设置为01时,如果错误连续收到八次,则在下一次错误时DIR输出将静音。 在启用静音之前,将重复先前准确的样本。 此功能仅对PCM数据有效。
    • 设置为10时,设备的行为方式与设置为01时完全相同。 但是,PCM和非PCM数据都启用了此功能。
    • 设置为00时,设备将忽略奇偶校验错误,并继续输出进入设备的任何数据。
    • 11上的设置为保留

    有关8.3 错误和中断处理的详细信息,请参阅DIR.DIR 8.6 8部分。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的解释。

    我了解情况,如果我收到客户的其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤