请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1774这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。
如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。
1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束/预期EOL点:YYYY-MM (如果停止/将停止或计划停止)
4.销售结束:年-月(如果它将被终止或有销售计划)
如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。
如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。