This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A-Q1:PurePath控制台2和TAS5754 PPCAPP访问请求

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634775/pcm3168a-q1-request-for-purepath-console2-and-tas5754-ppcapp-access

部件号:PCM3168A-Q1
主题中讨论的其它部件:PCM3168APCM3168

大家好,

我正在向客户推销我们的PCM3168A,并且需要评估主板上的PCM3168A,我还拥有TAS5754 EVM。 我已经安装了PPC3,但PPC3似乎没有TAS5754应用程序,但PPC2可以控制TAS5754。

有人能让我访问PPC2下载链接和TAS5754 GUI应用程序吗? 或者,您能否告诉我可以在PPC3上运行以控制主板的任何其他GUI应用程序?

谢谢。

此致

Charles Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    PurePath Console 2也可从mySecure Software站点下载,它位于PPC3的下载部分下面。  

    关于PCM3168控制问题,您应该能够使用 PPC3中提供的I²C主工具来手动控制连接到PPCMB I²C总线的任何设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您的友好回复。 您是否有一些参考手册,我可以如何直接控制主板? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    遗憾的是,除了PPC3用户手册之外,我没有专门的参考手册。 您可以在此处找到有关将I²C系数写入从属设备的正确语法的信息(附录A)。 该手册可在mySecure Software站点的PPC3部分中找到。

    主板通电并连接到PC后,您可以打开n ü I²C Master应用程序,然后单击连接(左下方)。 然后,可以使用接口将系数直接写入PCM3168A (地址0x88)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    理解,感谢您的友好回复。

    此致

    Charles Zhang