This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:裁剪级别

Guru**** 2547110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633568/tpa3245-clipping-level

部件号:TPA3245
主题中讨论的其他部件: TAS5086

您好,

在9.4 客户的TPA3245/PFFB电路板中,当PVDD×2的83 %输出电平时,会出现'PVDD..2信号剪辑和脉冲注射器'中描述的裁剪行为。

TPA3245/PFFB总增益:10.2 dB。
PVDD:21V。
输入电平(开始裁剪行为):5.4×2 Vp-p

21V×2/(5.4×2Vp-p×10^(10.2 /20))×100 = 83.2 %

我们的客户认为开始裁剪行为还为时过早。
我们客户的TPA3245/PFFB是否正常工作?
PFFB是否会影响夹紧行为的起始电压水平?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,您好!

    客户是否从设备上看到实际裁剪,或者这是基于CLICK_OTW LED? 他们是否能够在没有PFFB的情况下测试他们的系统,以验证其是否是由系统的这一部分引起的?

    根据您所描述的内容,我认为他们不应该因为PFFB而受到削波,因为系统总增益仅为10.2dB。  我们有  一个非常有用的PFFB应用备注,该备注最近发布,如果客户以前没有看到过,可能会有用。

    此外,他们还可能会因PVDD低于30V而过早剪断。  这将导致放大器无法达到高功率级别。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伯特·桑

    感谢您的回复。
    客户只通过示波器观察到输出波形。 我会建议他也要观察CLICK_OTW终端。
    由于某些原因,他没有在没有PFFB的情况下观察剪裁。
    在收到您的回复之前,我不知道新的申请报告已发布。 在告诉他之前,我可能会将一些关于新应用报告的问题发布到另一个线程。
    您是否认为预配器夹紧是由低PVDD电压而不是PFFB引起的?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,

    因此客户发现,在完全相同的测试条件下,没有PFFB时放大器不会被夹住?  

    如果可能,一种简单的方法可以排除其较低的电源是否只是为PVDD应用30V,并查看是否仍存在卡夹(即使是PFFB)。  如果是这样,我将查看PFFB组件值。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    客户尚未在没有PFFB的情况下观察到其电路板的波形。
    现在似乎很难更改PVDD电压。
    我不能透露此线程上的所有零件值,因此我只显示与PFFB增益相关的电阻值。

    r_in = 2.7kΩ
    r_fb = 18kΩ
    输入系列电阻器:100Ω->输入电阻(Rin_TPA3245):24kΩ+ 100Ω= 24.1kΩ
    考虑到TPA3245输入电阻的TPA3245/PFFB的精确增益如下所示。 (参见 TPA3251D2 螺纹)

    TPA3245/PFFB_Gain
    =(R_fb * Rin_TPA3245 * GANE_TPA3245)/(R_IN *(R_fb + Rin_TPA3245 *(Gain _TPA3245 + 1))+ R_fb * Rin_TPA3245)
    =(18e3 *(24e3 + 100)* 10^(18/20))/(2.7e3 *(18e3 +(24e3 + 100)*(10^(18/20)+ 1))+ 18e3 *(24e3 + 100)))
    = 3.2375
    TPA3245/PFFB_Gain (dB)= 20*log10 (3.2375)= 10.2dB

    客户向我们发送了一个带有CLip_OTW终端信号的波形。 我将在下面介绍。

    黄色:PWM输出
    洋红色:/CLICK_OTW
    青色:前置OP-AMP输出(5.4Vp-p)
    绿色:LC滤波输出


    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,

    感谢波形。  根据波形,我只看到来自LC滤波输出的噪声被截短,而不是实际信号。   

    也就是说,这真的取决于客户认为是什么削削削。  您是否知道客户认为裁剪的THD+N? 如果他们将剪辑建立在clip_OTW引脚上,则可以开始围绕.THD发送脉冲。01 % THD。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    我们客户的问题是clip_otw上的噪音,不是THD。
    他们长期以来一直在使用TI的全数字解决方案。
    他将TPA3245/PFFB的削波噪声与TI全数字解决方案(例如TAS5086+TAS53xx)的削波噪声进行了比较。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,

    因此,客户的问题是,CLICK_OTW过早启动,即使设备中还没有任何剪辑?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    当TPA3245开始裁剪时,CLING_OTW也开始断言。
    客户希望在6欧姆负载下,1 % 时为30瓦。
    但是,当开始削波时,PVDD=21V的输出电压小于18x2 Vp-p。
    18^2/2/6 = 27瓦

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san

    clip_OTW在THD+N=.THD周围开始打开。01 %。  如果设备刚刚开始以27W开始裁剪,则它将在THD+N= 1 % 下达到30W。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    感谢您的回复,但我不同意您的回答。
    如果考虑到第19次谐波,则输出信号电平必须为1% THD时的1.0295 FS。
    1 % 处的傅立叶序列如下所示。

    A1* cosωt + A3* cos3ωt + A5* cos5ωt +... + a17* cos17ωt + A19* cos19ωt

    A1 = 1.0235E+00
    A3=-5.6937E-03
    A5=-5.1794E-03
    A7=-4.4701E-03
    A9=-3.6318E-03
    A11=-2.7391E-03
    A13=-1.8667E-03
    A15=-1.0805E-03
    A17=-4.3107E-04
    A19= 5.1098E-05

    (A3)^2 = 3.2418E-05
    (A5)^2 = 2.6826E-05
    (A7)^2= 1.9982E-05
    (A9)^2= 1.3190E-05
    (A11)^2=7.5029E-06.
    (A13)^2=3.4847E-06.
    (A15)^2= 1.1675E-06
    (A17)^2= 1.8582E-07
    (A19)^2= 2.6110E-09

    σ(an)^2= 1.0476E-04
    √(Σ(an)^2)= 0.0.10235203亿

    (18V* 1.0295)^2/6/2= 28.616 W < 30 W

    现在客户有另一个问题。 这似乎比这个问题更重要。 我希望此线程暂挂一段时间。

    最好的餐厅

    Akio Ito