This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:过电流

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641318/tpa6120a2-overcurrent

部件号:TPA6120A2

尊敬的先生/女士:

我正在使用TPA6120A2执行一些测试,+/-10V输入,我正在尝试为放大器从2x增益切换到6x增益。 在我从2x增益切换至6x增益的过程中,IC消耗100mA (标准值应小于15mA)。 我能知道为什么会发生这种情况吗? 在什么条件或情况下,安培会消耗如此高的电流? 是否为内部短缺?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    您能否分享您的原理图,以便我们来了解一下?
    此器件具有相对较高的偏移电压(其PoP性能未增强),可能是因为加载了此偏移电压,从而导致电流消耗高于预期。
    您可以发送电子邮件给我:ivan.salazar@ti.com

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:

    感谢你的帮助。 原理图尚未准备就绪,因为这只是在概念测试和验证阶段。 我只需将音频信号拉至L/R IN+和L/R IN-,并将+/-10.8V插入IC,然后在此测试中连接至耳机。

    从您下面的陈述来看,这是否意味着这可能是导致此问题的原因? 如何防止这种情况? 除此之外,是否有任何条件会使此安培消耗高电流?
    “可能是有东西正在加载此偏移电压,从而导致电流消耗高于预期。”

    希望很快能收到您的回复。
    KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KH,

    我的理解是否正确,即您正在使用某种外部开关来更改输入/反馈电阻器以更改增益?
    您可以尝试确定增加的电流消耗是否是由外部电路引起的,一个是两个不同的电路,一个是2倍增益,另一个是6倍增益,而不是使用开关。

    关于我在上一篇文章中所说的内容,可能是您在测试TPA6120A2时是否将负载或耳机连接到其输出?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    电流表连接至24欧姆耳机。

    我尝试在没有开关的情况下将电阻器更改为2倍或6倍增益,高电流仍然发生,只是当我使用耳机连接器在周围玩耍时,我才看到高电流。

    为什么会发生这种情况?

    谢谢,此致,
    KH