This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:无法从TI-Design文件中获取CAD文件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640932/msp430f5510-can-t-get-cad-file-form-ti-design-file

部件号:MSP430F5510
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0609万

您好 ,先生,

我尝试从TI-Design TIDA-0.0609万获取CAD文件,然后我按照链接--TIDA-0.0609万CAD文件 下载.zip文件,但我仍然找不到.DSN文件。

请就此提供帮助吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chentsu:

    它不是PCB/Output/Gerber文件夹中的PP-CMBEVM_RevF.DSN吗? 将此主题移至音频放大器论坛,以了解他们对此TID的专业知识。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    是的,是的,但我打开它后什么也没有。

    是否需要执行任何步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chentsu:
    找不到.dsn文件,因为它不是Cadence项目。 该主板是在TI仍在使用Mentor Graphics Xedition的几年前开发的。
    我不太了解Cadence,但Altium有一个导入向导,它将帮助您打开.PCB文件,我假定Cadence有类似的内容。 您还需要原理图吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    是的,我需要OrCAD的原理图,我尝试将.PCB文件导入到PADS,但由于版本原因而失败。 我还尝试将.PCB导入到OrCAD,但仍然失败。


    此致,
    C.T.(心量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.(心量

    此设计没有OrCAD文件。  有人试图将所有这些文件转换为Altium格式, 但我认为这一个只是完成了一半, 示意图应该是好的, 但我认为PCB/布局没有完成。

    这是Altium项目文件夹,恐怕这就是我要给你们的范围。

    此致,

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../AAP006H.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    明白了,感谢您的帮助。

    此致,
    C.T.(心量 郑东泳