This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754-Q1 EVM用户指南VCC由REG1117-VCC供电3.3 ,但PCM1754-Q1规范需要5V电压,因此,此部件VCC可以提供3.3V电压,如果使用3.3V电源而不是5V电源会有什么影响

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635608/pcm1754-q1-pcm1754-q1-evm-user-guide-vcc-is-powered-by-reg1117-3-3-but-pcm1754-q1-spec-is-required-5v-so-could-this-part-vcc-can-be-supplied-3-3v-what-impact-if-3-3v-power-supply-instead-of-5v

部件号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他部件: PCM1754

我打印用户指南中的两个图形,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    在图3-2中,您可以看到U052由VCC (香蕉插孔的5V输入)提供,其输出为VDD,VDD向某些板载支持电路(SPDIF和I2S总线电路)提供电源。 PCM1754-Q1实际上由VCC电源提供,而不是VDD。 我不建议使用低于建议的最低4.5V电源为PCM1754供电。

    如果您的问题得到了回答,请告诉我,谢谢!
    保罗