This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:针脚16或17处无电压,用于驻极体偏压

Guru**** 2445310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634590/pcm2912a-no-voltage-at-pin-16-or-17-for-electret-mic-bias

部件号:PCM2912A

大家好,

我们已将PCM2912a内置到产品中,我们在引脚17和16上没有麦克风偏压。 我们使用标准knoles 2线驻极体麦克风。 您能否帮助我们与我们应该在3天内开始生产的工程师联系。这让我们感到很不方便。

谢谢你

Wayne Lederer  
超棒的音响效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很遗憾听到PCM2912A出现问题。 此设备具有内部生成的麦克风偏置,可提供低噪声源,以便在设备通电后与驻极体麦克风配合使用。

    没有不提供微偏电压的操作模式,因此设备应该存在问题。 此问题是否复制到不同的主板/IC中,还是隔离到特定的编解码器?

     

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个主板上出现相同问题。 请将您的电子邮件地址发送给我,我将向您发送一份示意图副本。

    韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     已在离线状态下跟进此问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师