This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:TAS5722L L/R输出问题。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635011/tas5722l-tas5722l-l-r-output-question

部件号:TAS5722L
主题中讨论的其他部件: TAS5760L

你好。

如何从TAS5722L选择L或R输出? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! TAS5722是单声道器件,因此只有一个输出。 您正在尝试设计什么? 如果是立体声,请查看TAS5766。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff。
    感谢您的回复。 我们的客户需要使用单声道和立体声应用的解决方案。 它们需要使用相同的PCB。 因此立体声模式使用两个TAS5722L。 我需要知道单声道模式下的输入是否为立体声I2S。 如何从TAS5722L选择L或R输出? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 也许在您的设计中使用一个双通道放大器,然后只配置单声道或立体声更容易? 我推荐TAS5760L,它是一款更新的,更易于配置的设备。

    Andy,您好! 您还有其他建议吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    请参阅以下脚本。
    A)选择播放流的左侧音频通道
    W D8 02 44.
    W D8 03 80

    A)选择播放流的右侧音频通道
    W D8 02 44.
    W D8 03 81

    Andy