This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:FAULTZ,SDZ和静音的电压输出-它们能否直接馈入处理器IO 3V3

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629368/tpa3131d2-voltage-output-of-faultz-sdz-and-mute---can-they-be-fed-directly-into-a-processor-io-3v3

部件号:TPA3131D2

晚间所有,

是否有人能帮助您提供 TPA3132D上逻辑输出FAULTZ,SDZ和静音的信息,因为您很难从数据表中查找数据。 我要做的是将这些信号驱动到我的处理器的I/O组,即3.3 V,在进入处理器之前,我是否需要进行任何调节?   我在数据表中建议的信号上有PVCC的上拉电压,PVCC在一个AMP上为7.4V,另一个为19V PVCC。 理想情况下,希望通过施密特缓冲器将它们从处理器中导出和导出。

谢谢

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nigel! 在您使用处理器之前,您不需要任何额外的调节,数据表中的7.3 10指南,或者8.2 典型应用程序的详细信息都是您需要遵循的。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel:

    从数据表第3页和第4页的引脚说明中,您可以看到静音和SDZ是输入引脚和TTL逻辑电平,符合AVCC。 因此,3.3 V控制电压对放大器来说似乎没有问题。 对于故障引脚,您将其向上拉至PVDD,因此其上的高电平输出为PVDD,低电平输出为GND。 您需要考虑MCU是否可以接受。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nigel:
    如果回答了这个问题,您能否将其关闭? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文