This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:错误? PCM4222EVM评估板。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/643044/pcm4222evm-error-pcm4222evm-evaluation-board

部件号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他部件: PCM4222

你好

我拥有一个PCM4222EVM评估板。

我认为,根据检查,XLR数字AES连接器J7和J9在TI工厂安装不正确。

XLR放置得太靠后。  我不认为适配器会有帮助,因为(EDIB*)后面板 会妨碍XLR插孔;XLR插孔需要嵌入AES插座才能匹配并卡入到位。

有人能确认吗?  这是否是此主板所有版本上的错误?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harps,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    感谢您的评论,能否发布您所指的连接器的图片? 我已在EVM中验证AES接口的XLR连接器适合EVM,没有任何问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Diego

    我附了两张照片

    图1。 =模拟XLR,正确。

     图2. =设置回位的AES XLR,表示不能与面板匹配。 如果使用间隔器,则XTR插孔不会卡入到位,也不会配合。

    AES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harps,您好!

    感谢您的反馈。 您说得对,连接器未正确定位以进行面板安装。 该主板的设计是几年前的,因此似乎以前没有考虑过。 EVM旨在与电缆一起使用,因此将连接器安装在面板中的唯一方法是将 其从电路板上卸下并用电缆焊接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Diego

    关于此问题,您声明:

    “EVM旨在与电缆一起使用,”

    您的意思是,在“机箱”中安装AES XLR插座后插入XLR电缆。

    正如德州仪器(TI) PDF所说:

    "J7 J9 = Neutrik 3引脚插入式XLR底盘连接器,水平PC安装。"

    此EVM PCB设计为安装在“机箱”中,并与XLR电缆和提供的J7 J9 Neutrik PCB插座一起使用。

    但是,这种PCB设计错误使其无法实现,您需要说明我需要删除这些错误
    XLR,因为它们不适合用于其他用途,使用脱焊工具和其他部件,如焊接接线片底盘XLR插座,使其适合底盘。

    请您澄清一下,或者建议我不这样做。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harps,您好!

    此EVM的主要用途是用作PCM4222音频ADC的评估工具,选择此EVM和其他EVM上使用的连接器,作为与特定用途所需电缆进行交互的一种方式。 选择此特定插入式XLR连接器只是为了连接 包容式XLR电缆, 机箱安装不是此EVM设计中考虑的特定功能。 理想情况下,该主板的设计人员应考虑合适的连接器尺寸以允许机箱安装,但由于它不是EVM的预期功能,因此没有这样做。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    您是否会更新PDF文件以说明:“虽然EVM使用机箱安装XLR,但由于使用了错误的PCB XLR占用空间,AES XLR和RCA端口不能安装机箱。 但是,模拟XLR可以安装在底盘上。" ?

    或许让所有这些都值得我们花时间,也可以节省其他人的时间。

    感谢你能抽出时间
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步

    TI引述:

    “PCM4222EVM提供了一个完整的环境,用于评估PCM4222的功能和性能
    集成电路。' "J7 J9 = Neutrik 3引脚插入式XLR底盘连接器,水平PC安装。"

    给人的印象是,可以为EVM提供屏蔽和安全的环境,机箱安装AES,并能够将EVM从一个位置移动到另一个位置,以便向机箱中的其他人演示。 (未提及拆卸错误安装的底盘安装XLR所需的脱焊工具)

    PDF应更新为公平合理。"这仅适用于工作台面非屏蔽环境。不适用于机箱安装。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harps,

    感谢您的反馈,我们将考虑在下一次用户指南修订版中使用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师