This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:有关TAS5754/6的问题:性能,

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631499/tas5756m-question-about-tas5754-6-performance

部件号:TAS5756M

大家好,

 我的客户希望在30W立体声,0.05 % THD+N条件下使用TAS5754/6,并且他们已经拥有EVM。 他们现在有问题:

1.他们在19V和24V电压下测试TAS5754 EVM。 5754可在 这些供电下达到30W 0.1 % THD+N,但性能极差。 客户是否有任何设计指南来改进19V或24V电源中的THD+N? 根据数据表的说明,5754在VPVDD = 24 V,SPK_Gain = 26dBV,RSPK = 4 Ω,THD+N = 0.1 % 中可以具有40W/ch,但5756在RSPK和VPDD...

2.客户反应,他们修改spk_gain电压的设置时没有增益变化。 Hybridflow是否修改了设置?  

3.在安装电源条件下,TAS575x可以工作多长时间?

感谢您的善意帮助。

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary您好! Andy可以帮助您解决问题...但是,"5756在RSPK和VPDD中具有奇怪的价值"的含义是什么? 您是否获得了不同的结果? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    在12V和24V Pvdd下,5756在8欧姆Rspk下的输出功率高于4欧姆Rspk。 是这样吗?

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清!

    Andy,您好! 您是否有关于安装电源规格的时间数据?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您的回复。
    在TAS5754/5756中5756中,客户还提出了一些其他问题:
    1.最终客户希望选择TAS5756。 但在相同的FW/电压设置下,TAS5756的功耗性能低于TAS5754。 我们能知道5754/5756之间5756之间的主要区别是什么吗?
    2. TAS5756数据表上没有寄存器地图。 我知道我们可以在必要时获得PPC2上的相关数据。 客户是否可以在TAS5754数据表上参考寄存器名称/功能?

    感谢您的回复。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    能否与Gary联系,看看他是否在这里有他需要的东西? 谢谢,Jeff