This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:PCM186x的输入阻抗

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642642/pcm1865-q1-input-impedance-of-pcm186x

部件号:PCM1865-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1865

尊敬的各位先生:

我的客户询问了PCM186x的输入阻抗规格。

虽然数据表中仅描述了典型值(10kΩ),但没有描述最小值和最大值。

请告诉我 最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    我们通常不包含此类规格的最小/最大值,但根据我们团队先前的调查,典型规格的容差是每个工艺规格的25 % 至20 %。 因此,这将覆盖在此过程中制造的所有设备,并且未直接在PCM1865上进行测试。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    很抱歉回复太晚了。
    感谢您的评论。

    我会向我的客户解释。

    此致,
    是。哈塞伯