This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPA6120A2:使用TDH 39的噪声- Audiometer Project

Guru**** 2959390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635457/linux-tpa6120a2-noise-using-tdh-39---audiometer-project

部件号:TPA6120A2

工具/软件:Linux


您好,我在使用TPA6120A2时遇到噪音问题。 当您在输入端没有任何信号的情况下启用输出时,会出现小噪音。 TPA6120A2是否具有此噪音特性? 我正在发送电气原理图以帮助分析。

谢谢

Diegoe2e.ti.com/.../Violin_2D00_R1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    欢迎使用e2e。
    我看到TPA6120A2的四种不同实现。 您提到的这种噪音是否都存在? 您是否有任何方法测量此噪音?
    由于此器件在PoP性能方面未得到增强,因此具有相对较高的偏移电压规格。 也许这就是您所听到的内容?
    您是否有机会断开放大器的输入以验证噪音是否不是来自上一级,是否可能在TPA6120A2级上放大。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器