This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:电源电压和启动时间问题

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635066/lm4890-the-problem-of-supply-voltage-and-start-up-time

部件号:LM4890

您好,

我们的客户使用LM4890来驱动扬声器,如下图所示,VDD是LDO的3.3V电压,可提供250mA电流。 但他们遇到了一些问题。

1.关闭引脚高或低时LM4890是否工作? 在数据表中,它表示断路引脚高时芯片工作。 但是,客户告诉我们,断路引脚低时芯片工作正常。

2.当3.3V水平PWM信号约为8 KHz输入引脚时,扬声器可以发出声音,但VDD电压从3.3V降至2.2V。 扬声器的电平为400mW,阻抗为8欧姆,驱动电流约为100mA。 在数据表中,我们可以发现当VDD为3.3V时,输出功率可以达到400mW。

3.当输入电容添加到R14左侧并通电时,芯片在大约200毫秒后工作。 去除输入电容后,芯片在大约100ms后工作。 在这两种情况下,VDD电压都会被降低。

请帮助分析这些问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw您好!

    1)这太奇怪了。 关闭模式应按数据表中所述的方式工作。
    很抱歉,我无法理解以下几点的问题。 您能更具体一点吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    感谢您的回复。 我认为这也很奇怪,但我们的客户说,当关闭引脚低时,芯片只能工作,这与数据表相反。 下面的问题是,当芯片驱动扬声器时,电源电压VDD从3.3V下降到2.2V,这应该是异常的,我们认为芯片无法提供足够的输出功率,因此电源电压被降低。 因此我们想知道为什么电源电压被拉低。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邵氏

    如果设备无法提供足够的输出功率,则应验证电源是否为系统提供足够的电流,以避免此类问题。 您可以使用另一个电源进行验证以进行验证。
    因此,您是否在使用LC输出滤波器? 如果是这样,诱导者的错误选择也可能产生这一问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师