This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255设计回顾

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634848/tpa3255evm-tpa3255-design-review

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

我们制造振动控制设备,我们正在设计基于600W,TPA3255的新主板,使用PBTL模式驱动1.8 电阻振动器,采用TPA3255第26页中的基本设计。

我想向你们发送一份我们打算做什么的方框图和一份示意图,供大家就我们可能没有考虑的问题提出意见或想法。

发送此信息的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    您始终可以在E2E上发布这些图片,以便我们对其进行评估。 但是,如果您感觉更舒适,可以通过电子邮件将其发送给我们。 我的电子邮件是:

    R-Clifton (at) ti (dot) com

    此致,
    罗伯特