This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:噪声频谱性能

Guru**** 2369390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6141A2, TPA6140A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632947/tpa6141a2-noise-spectrum-performance

部件号:TPA6141A2
主题: TPA6140A2中讨论的其他部件

尊敬的专家:

我的客户对TPA6141A2感兴趣并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我想确认输出频谱性能(直流至2GHz)与50ohm端接。

请发送一些文档吗?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新一山,

    我认为这些数据是不存在的。 我假设客户正在寻找具有50欧姆负载的设备输出上的FFT (频谱分析),对吗?
    我可以尝试在设备上执行测试以获取一些数据,但是我没有TPA6140A2或TPA6141A2板可用。 我可以得到TPA6140A2主板,这对您好吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。

    (1)我同意你的想法。
    只是为了确定,我会与该客户核实一下。
    然后我会给你反馈。

    (2)我认为没问题,因为TPA6140A2和TPA6141A2之间的基本功能相同。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我可以详细确认客户的请求。

    请查看下面的内容和附件。

    频率范围略有变化。

    <问题>

    当放大器激活时,对RF接收器的影响如何。

    <Request>

    噪声性能从1MHz到3GHz (dBm)

    这种情况是供油泵噪音最大的情况。

    我想确认频率和级别。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

    e2e.ti.com/.../Measurement-Condition.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信一

    我将调查一下我们是否可以使用FM调谐器执行此测试,但分析频率范围可能过高。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。

    我期待着等待数据。

    请告诉我是否有问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    客户想知道当前状态。

    请告知时间表为荷。

    ---

    (1)您是否能够获得EVM?

    如果没有,您何时可以获得?

    (2)您何时可以发送数据?

    ---

    很抱歉催促您,但客户数据需要考虑。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信一

    本周我应该会收到EVM。
    目标测量频率似乎真的很高。 您想评估在接地路径上充油泵切换可能产生的干扰吗? 充电泵切换频率以kHz为顺序。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。

    客户正在考虑使用1GHz的收发器,因此他们需要数据。

    如果您能衡量得尽可能高,我将不胜感激。

    顺便说一下,分析仪的最大频率是多少。

    如果可能,您是否可以使用其他部门的频谱分析仪?

    感谢您的巨大帮助和耐心。

    此致,
    信一