This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:此芯片在应力条件下发生故障

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1, TPA3130D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634227/tpa3106d1-failing-this-chip-at-the-stress-condition

部件号:TPA3106D1
主题中讨论的其他部件: TPA3130D2TPA3118D2

当我们放大功率时,此音频放大器出现故障? 它可以 承受的最大应力是多少? 需要了解输入和输出信号条件,以模拟和监控其在应力条件下的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Iqbal,
    您能否帮助您澄清'跌倒'的含义? 如果您在谈论THD性能与输出功率,请参阅数据表中的图7~12。 关于D类设备性能测量,我们有非常详细的文档 www.ti.com/.../slaa114.pdf www.ti.com/.../sloa068.pdf 请勿在无任何边际的压力/极端条件下使用设备,这可能会影响设备的稳定性/可靠性。
    请注意,TPA3106D1是非常旧的设备,您可以检查TPA3118D2/TPA3130D2 (3130 (如果只有一个输出通道,请在PBTL模式中使用它)。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此放大器正在输出处驱动喇叭。 我们观察到,在喇叭声波的过程中,芯片无法在系统级别使用2 % - 3 % 故障率。 我们喜欢在ICT测试级别执行测试以检测此故障。 此芯片的输入信号是什么,可以模拟此应力条件,以便我们可以在PCBA级别测试芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Iqbal,
    感谢您的解释。 在您的描述中,'芯片不工作'意味着设备已损坏或刚刚进入关闭模式? 什么是使它停止工作的条件? 环境温度? 高输出功率? 我们需要了解有关此故障的更多详细信息。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    有几个故障实例。
    1.输出不稳定,波动导致可变功率输出。
    2.根本没有输出
    3.输出频率超出范围

    输出功率最大为20瓦,它通过匹配的变压器驱动喇叭。
    我有几个故障芯片,请告诉我您的地址,我可以将它们发送给您进行分析。 如果有您的电子邮件,我也可以发送示意图

    此致,
    伊克巴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Iqbal,
    感谢您的解释。 我的电子邮件是shawn-zheng@ti.com。 请您关闭此问题,让我们脱机沟通。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将离线通信以解决问题

    谢谢!
    伊克巴尔