This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1641:OPA1641应用程序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, OPA1642, TL971, RC4558, OPA1662, OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639997/opa1641-opa1641-application

部件号:OPA1641
主题中讨论的其他部件: OPA1642TL971RC4558OPA1662OPA1692

您好,TI:

我的申请是:  

外部器件仅向DSP模块提供8V电源,然后DSP模块应输出峰值到峰值为4V的音频信号,并叠加在8V上, 外部设备将解调来自8V的音频信号。此用途是否正常?

下图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    我认为这应该起作用,但在使用8V电源时会遇到一些挑战。 如果您的设备消耗3mA的静态电流(对于OPA1641,为1.8mA的IQ,加上500uA的麦克风IQ,加上700uA的开销),则可用电源将降至6.5V。 这意味着,LDO的电源额定值通常为6.5V左右,但当输出摆动至其最低电压时,其电压可能会下降至4.5V (或更低)。 因为OPA1641的最小电源电压为4.5V。 对于低频,高振幅输出,很可能会低于其最小电源,性能将无法预测。 您还需要具有极低压降电压的LDO来实现此目的。 如果您可以提供10V或12V电源而不是8V,这就不是什么挑战,因为这将为您提供更多的净空空间。

    我已经为使用OPA1642和驻极体麦克风的可能电路附加了TINA模拟。 根据您选择的麦克风和所需的输出电平,可能需要调整增益。 我使用了简单的齐纳二极管调节器来供电,这应该有助于减少电源脉动,而不会消耗太多静态电流。 如果需要,可以使用低压降,低静态电流LDO代替此齐纳和R2。  

    其中的大部分麦克风放大器模型都基于TI精密设计,可在以下网址找到: http://www.ti.com/tool/TIPD181 

    TINA-TI文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您的回复!

    今天,我们使用TI的3种不同类型的运算放大器进行仿真,型号为TL971,OPA1641,RC4558。 从模拟结果来看,RC4558是理想的,但输出电压仅为3.5V。 是否可以推荐满足4V需求的运算放大器?

    附件是仿真电路图。 Thanks.e2e.ti.com/.../Phantom_2D00_TINA_2D00_TI_2D00_tp3.7601万_2D00_tl971.TSCe2e.ti.com/.../Phantom_2D00_TINA_2D00_TI_2D00_tps7601_2D00_rc4558.TSCe2e.ti.com/.../Phantom_2D00_TINA_2D00_TI_2D00_tps76301-op1641.TSC</s>7601 4558.7.6301万1641.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:
    我意识到OPA1641和RC4558上这些电源电压的另一个问题是,当从4.5V电源运行时,对于OPA1641,有效输入共模范围只能扩展到V+- 3.5V (因此,最大1V输入共模), RC4588每个导轨的电压约为3V。 由于放大器的输入端需要处于中端电源(2.25V),以便在连接的电路I中实现最大输出摆动,因此这些选项都不起作用,因为2.25V超过了任一器件的共模范围。

    另一个要考虑的设备可能是OPA1692,尽管它目前正在预览中,并将在今年晚些时候发布。 另一种选择是已经发布的OPA1662。 两者的工作电压低于OPA1641或RC4588的电源电压,并且具有更好的输入共模范围规范。

    关于输出摆幅,这取决于您的实际音频源配置。 在上述附加的模拟中,输入信号建模为1V = 1pA (~94dB SPL)。 实际输出摆幅将由您选择的麦克风盒规格(有关的详细信息可在上面链接的Precision Design中找到)以及运算放大器上的反馈电阻确定。 更大的反馈电阻器将为您提供更多增益,但也会增加热噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我使用OPA1662 make仿真, 但效果不是很好。 峰值非常低,不超过2V, 我希望达到4V。  TSC文件见附件:e2e.ti.com/.../Phantom_2D00_TINA_2D00_TI_2D00_tps7.6301万-op1662.TSC</s>1662.

    示意图如下所示:

    模拟波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我使用NJM4558模拟,效果理想,峰值可达4V。 e2e.ti.com/.../Phantom_2D00_TINA_2D00_TI_2D00_tps7601_2D00_NJM4558.TSC</s>4558.

    请帮助分析原因,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    你有什么建议吗? 谢谢。