This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:与EVAL主板和PurePaths 2一起使用

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634581/tas5756mdcaevm-using-with-eval-motherboard-and-purepaths-2

部件号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5756M, TAS5782M, TAS5782MEVM

先生们,你好。

将TAS5756 EVM与PurePaths 2一起使用。  

想要了解是否有更快速的方法在HybridFlow EQ设置之间切换,以便进行A/B比较。

我可以根据需要快速更换扬声器,但在过滤器之间切换需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,奥兰多! 我不知道有一种更快的方法可以做到这一点。 您是否正在尝试设置演示?

    Andy,您好! 你还有其他建议吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Orlando,

    正如Jeff提到的那样, 我认为在PPC2的两种不同调谐设置之间切换不是一种简单的方法。

    我建议您查看一下我们的TAS5782MEVM。 TAS5782M是对TAS5756M的P2P,提供比TAS5756M更高级的流量。  更重要的是,TAS5728M使用PPC3 GUI,您可以随时拍摄快照,因此在不同的配置之间切换非常容易。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,尝试比较不同的扬声器 和EQ配置。