This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711PHPEVM:替代电感器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634755/tas5711phpevm-alternative-inductor

部件号:TAS5711PHPEVM

尊敬的音频团队:

TI的一个主要 客户是使用TAS5711 EVM作为参考设计来构建演示。

看起来有些零件已经停产,例如电感器L1-L4 (#A7503AY-220m)。

您是否有其他可供推荐的电感器? ABC,Sunlord和Wurth是首选供应商。

提前感谢您的支持。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    Toko A7503AY-220m电感器用于TAS5711 EVM设计。 此电感器为22uH,具有20 % 容差,最大额定电流为2.7A。 您可以使用此工具设计输出过滤器,以确定应用 www.ti.com/.../slaa701a.pdf www.ti.com/.../slac729中需要多少电感
    然后根据最大输出功率和扬声器电阻计算电感器上的最大输出电流。 确保有足够的余量达到最大额定电流。 电感器中的直流电阻较低,效率更高。
    ABC,Sunlord和Wurth电感器被我们的客户广泛使用,您可以为您的应用选择适当的电感器。
    此致,
    郑少文