主题中讨论的其他部件:TPA3116D2
你好
我正在观察EVM在各种放大器输出电压下的关闭。 我连接了PLIMIT跳线(J4),所以PLIMIT应该是大约我的PVCC,是24V。
我测试了8 Ω 和4 Ω 仿真负载以及~794mVrms输入信号的输出能力。 此输入电平是裁剪输出之前的最大输入电平。 我在这里可以获得大约15.5Vrms的输出。 我只输入了EVM的2个输入通道中的1个。
然后,我输入EVM的L和R,并注意到如果在较长的时间内播放低频单音(180Hz约1-2分钟),输出将会掉线。 输出将约为15Vrms,并在~2.5s内降至0V,然后重新打开至15Vrms左右。 发生这种情况后,我的EVM很容易在输出电平低至1-3Vrms的情况下关闭,并出现各种频率的单音和粉红噪声。 以上所有测试均在BTL模式下进行。
接下来,我在PBTL中设置了EVM,并注意到它能够在最大输出时处理大约1-2分钟的粉红噪声。 然后,sin声调开始在各种输出电平处关闭电流。
如果根据EVM中AMP及其实施的散热/电流限制预计会出现这种情况,有什么想法? 我想以最大11Vrms驱动3欧姆(并联2 x 6欧姆)负载。
谢谢。 如果需要更多信息,请告诉我
-Mike