This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:用于TPA3221的小尺寸印刷输出过滤器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3245, LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631109/tpa3221-small-foot-print-output-filter-for-tpa3221

部件号:TPA3221
主题中讨论的其他部件: TPA3245LM5010

您好,

我正在使用TPA3221设计音频功率放大器。 我的主板空间非常有限,因此我正在考虑最小化输出滤波器的占用空间。

  EVM板上使用的电感器10uH)和电容(1uF)比我能容纳的大!

我不知道是否可以使用更紧凑的替代电感器和电容器!

我一直在研究这种电感器:

来自Panasonic的ETQP4M100KVC

e2e.ti.com/.../ETQP4M100KVC-_2800_output-filter-inductance-10uH_2900_.pdf</s>2900

关于帽子,我还没有找到! 有人能给我推荐一个能很好地发挥作用的更小的帽子吗! 比TPA3221-EVM上的更小!

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus,

    我简单地查看了电感器的数据表,没有找到重要的电感与电流曲线,您有吗?

    我们关注这种曲线,因为它的形状决定了THD的性能,我们的器件仅受电感器在较高输出功率下的限制。

    很难确切地知道电感器将如何影响THD曲线和空载电流,因此我们通常在实验室中尝试这种方法。 我建议在EVM上安装所需的电感器,并亲自测试以确定它是否符合您的需求。 请记住,数据表中列出了最小电感,电感器在驱动更多电流时通常会降低电感。 如果电感器值在较高的输出电流下过低,TPA3221 IC可能会损坏。

    对于电容器,我们主要关注电压纹波稳定性,因为电容是LC滤波器中的并联元件。 我们发现我们需要一个薄膜盖来确保PWM的纹波电压不会导致盖被破坏。 这就是我们EVM上的电压上限与输出电压摆动相比过大的原因。

    我们知道,更小的盖子可以起作用,但遗憾的是,我们尚未对任何型号得出结论。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的回复! 我找到了电感与电流曲线。 它将20 % 从0A更改为6A。 请参阅随附的图解!

    此致

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我还从Coilcraft找到了一个: www.coilcraft.com/.../ha4158.pdf

    我将为TPA3221提供24VDC的电源,并且至少配备4欧姆扬声器,每个通道的负载功率最大为50W!

    此致
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次访问e2e.ti.com/.../UA8014.pdfe2e.ti.com/.../ECWFE2W105-_2800_filtercap-1u-450V_2900_.pdfHi,2800,</s>2900

    我现在已经决定了我将尝试哪种电感器和电容! 请参阅附件!

    此致
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus,

    不错的选择 正如您可能看到的,我们在TPA3245和3244 EVM上使用相同的电感器。 至于电容器,您选择的电容器尺寸与PHE426非常相似,但更短。 由于散热器占据了EVM的高度,因此我们没有在封盖上做得更短。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam,

    我想知道,对于使用TPA3221的设计,在直流电源输入上的EMI滤波器是否有任何特定的准则或建议!

    在我的设计中,我将使用2x TPA3221,当我查看EVM原理图时,直流电源输入上只有3个盖子! 从EMC(EMI)的角度来看,这是否足够? 我想到的是在直流电源电缆上发出的高频噪音,然后导致射频发射!

    我将使用交流/直流适配器提供我的设计,并附带1.5 m 直流电缆。

    例如,我是否需要在主板的直流电源输入处添加一个共模扼流圈?

    此致

    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus,

    我听到了电力团队的反馈。

    交流/直流适配器的电压是多少? 如果电压介于12V和15V之间,您可以绕过LM5010开关转换器并保存其EMI影响。 这是我们认为主板上唯一会添加EMI的源。 如果交流/直流适配器是干净的,则您应该可以接受;如果不是,您可以添加共模磁珠,以防止1.5 仪表电缆辐射。

    这只是为了EVM还是您正在制作产品?

    此致,

    -Adam