This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D类功率放大器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3008D2, TPA3137D2, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/643248/class-d-power-amp

主题中讨论的其他部件:TPA3008D2TPA3137D2TPA3111D1

我正在寻找一个D类功率放大器,它将从音频编解码器SGTL5000获得信号。  

模拟耳机输出将进入放大器。 SGTL5000数据表显示:A

16欧姆负载由模拟耳机输出处理。 没有提到单声道

本数据表中耳机的使用。

应用程序使用4欧姆3W扬声器(单声道)。 我阅读了有关D类的TI应用说明

放大器设计。 我找到了一个10 W TI立体声D类部件,可以处理16欧姆负载

但EVM不低于8欧姆。 (TPA3008D2)。 什么

我是否选择D类放大器?  

谢谢!

Priya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    TPA3008D2是一款旧版设备,其支持资源也非常有限。 考虑到您的应用是基于单声道模式,我认为您可以使用TPA3111D1进行检查。 您还可以在PBTL模式下使用TPA3137D2,此设备具有非常好的EMI性能。
    此致,
    郑少文