This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3268:音频串行接口

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/644625/linux-tlv320aic3268-audio-serial-interface

部件号:TLV320AIC3268

工具/软件:Linux

您好,TI:

我正在定制电路板中使用AIC3268。

有3个音频源:

1.模拟线路输入信号

2.数字HDMI音频

3.数字SDI音频

如我所知,AIC3268中有3个音频串行接口。

是否可以将以下I2S计时到主芯片上?

1.带混合音频的I2S (线路输入+ HDMI +SDI)

2.带HDMI音频的I2S

3.带SDI音频的I2S

我可以在 miniDSP中混合线路输入,HDMI,SDI音频,并在ASI1中将混合数据进行时钟输出到我们的主芯片。

如果我想在ASI2中对HDMI音频进行时钟输出,例如:

HDMI音频->SRC (采样率转换器)->AIC3268 ASI2 IN ->AIC3268 ASI2 OUT ->主芯片音频串行接口。

ASI2的BCLK和WCLK都与SRC和主芯片连接。 时钟模式为主模式。是否正常?

谢谢

巴西,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    您所描述的应用应该可以通过 AIC3268实现,三个串行接口彼此独立,每个总线都可以配置为主或从。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师